earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Scorrimento dell'asse X del grafico del Trend all'ora attuale

Puoi scorrere l'asse x tutto verso destra per spostarti velocemente all'ora attuale. Questa funzionalità risulta utile quando l'aggiornamento in tempo reale è disabilitato.

Mostra di più
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Per scorrere l'asse x del grafico del Trend all'ora attuale
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend da mostrare.

  2. Sulla barra di navigazione Grafico del Trend , fai clic sul pulsante tempo attuale

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

Il grafico del Trend mostra l'orario attuale del cliente come il punto più a destra dell'asse x.

  • Assi del grafico del Trend
  • Icone eventi di un grafico del Trend
  • Visualizzazione di un grafico del Trend