The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:
Date: a specific date
Date range: a fixed period with a set start and stop date
Calculated date: a fixed period that repeats
Une date simple dans un calendrier est une entrée qui se produit une fois ou tous les ans à la même date.
Les entrées de date simple suivantes planifient un événement à une date simple, le 1er janvier 2009 :
Année - 2009
Mois - Janvier
Jour du mois - 1
Jour de la semaine - Jour quelconque
Les entrées de date simple suivantes planifient un événement à une date simple tous les ans, le 1er janvier :
Année - Année quelconque
Mois - Janvier
Jour du mois - 1
Jour de la semaine - Jour quelconque
Les choix suivants génèrent un message d'erreur :
Une combinaison de jour, mois et année qui ne coïncide pas
Par exemple, vendredi 5 mars 2009. Cette date tombe réellement un jeudi.
Toutes les années ultérieures à 2105
Un jour explicite qui n'existe pas
Par exemple le 31 septembre ou le 29 février dans une année non bissextile.
Vous pouvez inclure une plage de dates dans la liste de dates. Une plage de dates est une série de jours à inclure dans un calendrier. Par exemple, la période du 1er janvier au 31 janvier 2009 est une plage de dates qui ajoute tout le mois de janvier au calendrier en tant qu'événement. Vous pouvez utiliser cette plage de dates pour qu'un dispositif, comme un thermostat, se comporte différemment pendant tout le mois de janvier.
Vous pouvez inclure une date calculée dans une liste de dates. Une date calculée ne dispose pas de dates de début et de fin. Par exemple, vous utilisez une date calculée pour planifier le vendredi de la première semaine des mois pairs.