earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Calendriers
Version produit : 2023
21/05/2024

Calendriers dans WorkStation

A calendar is a list of dates. The calendar provides the schedule with the dates when the exception events shall occur. To save time, you can reference a single calendar rather than entering several exception events in a schedule.

 
action_zoom_plus_stroke Événements spéciaux dans un calendrier
Figure : Événements spéciaux dans un calendrier

Plusieurs programmes horaires peuvent faire référence au calendrier. Vous pouvez définir le groupe de dates une seule fois, au lieu de le faire pour chaque programme horaire, une tâche potentiellement fastidieuse si votre système de contrôle du bâtiment contient un grand nombre de programmes horaires.

Vue d'ensemble de l'éditeur calendrier

You use the Calendar Editor to create a calendar that contains a date list of exception events. The exception events can be a single date, a date range, or a recurring date. By using a calendar, you specify all the exception events only one time, rather than in each schedule. The calendar is then referenced to each of the schedules and all exception dates are automatically designated in the schedules.

Pour plus d'informations, voir Vue d'ensemble de l'Éditeur calendrier .

Événements calendrier

The dates specified in a calendar are shown in the date list. You can specify dates in a calendar by three different methods:

  • Date: a specific date

  • Date range: a fixed period with a set start and stop date

  • Calculated date: a fixed period that repeats

Pour plus d'informations, voir Événements du calendrier .

  • Vue d'ensemble de l'Éditeur calendrier
  • Événements du calendrier