earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, WebStation
Funktionen: Basisfunktionalität, Grafiken
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
22.07.2018

Einen Wert in einer Grafik ändern

Sie können einen Wert in einer Grafik ändern, wenn Sie einen anderen Wert wünschen.

Mehr zeigen
action_close

You use graphics to display building overviews, display the status of detectors and alarms, display the value of sensors, or change setpoints. A graphic can also contain links to trend charts, trend log lists, Internet sites, or views in WorkStation and WebStation.

Eine Grafik, die mit Dokumenten (z. B. Microsoft Word oder Adobe PDF) verknüpft ist, kann in WorkStation und WebStation geöffnet werden. Die zugehörigen Programme (in diesem Fall Microsoft Wort oder Adobe Reader) müssen auf dem Computer, der WorkStation oder WebStation betreibt, installiert sein.

 
action_zoom_plus_stroke Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.
Abbildung: Eine Grafik mit Verknüpfungen und interaktiven Komponenten, z. B. Maßstäben in WorkStation.

Einen Wert in einer Grafik ändern
  1. Klicken Sie in WorkStation oder WebStation auf die Grafik mit dem Wert, den Sie ändern möchten.

  2. Klicken Sie auf den Wert, den Sie ändern möchten.

  3. Geben Sie den neuen Wert in das Dialogfeld Eigenschaften bearbeiten ein.

  4. Klicken Sie auf OK .

  • Wie Grafiken funktionieren
  • Softwareübersteuerte Werte
  • Grafik-Werkzeugleiste
  • Dialogfeld Objekteigenschaft
  • Einen Wert softwareübersteuern
  • Einen Wert softwareübersteuern
  • Einen softwareübersteuerten Wert freigeben
  • Einen softwareübersteuerten Wert freigeben