earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: Project Configuration Server, WebStation
功能: 本地化
产品版本: 1.8
2016/3/18
请点击查看尚未翻译的更新版本

更改 WebStation 语言

更改 WebStation 中的计量,使 WebStation 适用于新的地区。

显示更多
action_close

您可以根据您所在区域单位和语言,对 WebStation 进行调整。

计量设置

你可以在 WebStation 中选择三种不同的计量:

  • 已在对象中配置 :在 SmartStruxure服务器上配置的单位用于该对象。

  • 国际单位制(公制) :WebStation 显示的所有单位为国际单位制,例如摄氏度和米。

  • 美制单位 :WebStation显示的所有单位为美制单位,例如华氏度和英尺。

重要:

唯一的例外是警报视图中所显示的数值是在 SmartStruxure 服务器上配置的。

若您在 WebStation 中更改计量,只会影响在 WebStation 中显示的单位。SmartStruxure 服务器上配置的计量设置不会受影响。例如,您的自动服务器位于美国,使用的是美制单位,而您在 WebStation 中将计量设置更改为国际单位制。采用 WebStation 或 WorkStation 其他连接到同一自动服务器的用户将看到美制单位。

在转换时,所有浮点值将被截断。楼宇管理中的典型浮点值为温度之类模拟值。整数值在转换时将四舍五入。楼宇管理中的典型整数值是多态值。 

计量设置遵循单位转换规则。还可采用单位换算器在服务器上进行转换。换算会影响 WebStation 上的换算。例如,若服务器上的单位换算设置从摄氏度更改为开氏度数,即使您使用了美制单位的计量设置, WebStation 中仍然显示开氏度数。

语言

您更改 WebStation 为显示另一种语言。该语言的语言包必须安装到您所用的 SmartStruxure 服务器上。  

更改 WebStation 语言
  1. 在 WebStation 中,在 工具栏中,点击 设置

  2. 点击 更改区域设置

  3. 选择要使用的语言。

  4. 点击 确定

  • Language Packages
  • 区域设置
  • Adding a Language in WebStation
  • 设置菜单
  • 更改区域设置对话框