您可以根据您所在区域单位和语言,对 WebStation 进行调整。
你可以在 WebStation 中选择三种不同的计量:
已在对象中配置 :在 SmartStruxure服务器上配置的单位用于该对象。
国际单位制(公制) :WebStation 显示的所有单位为国际单位制,例如摄氏度和米。
美制单位 :WebStation显示的所有单位为美制单位,例如华氏度和英尺。
唯一的例外是警报视图中所显示的数值是在 SmartStruxure 服务器上配置的。
若您在 WebStation 中更改计量,只会影响在 WebStation 中显示的单位。SmartStruxure 服务器上配置的计量设置不会受影响。例如,您的自动服务器位于美国,使用的是美制单位,而您在 WebStation 中将计量设置更改为国际单位制。采用 WebStation 或 WorkStation 其他连接到同一自动服务器的用户将看到美制单位。
在转换时,所有浮点值将被截断。楼宇管理中的典型浮点值为温度之类模拟值。整数值在转换时将四舍五入。楼宇管理中的典型整数值是多态值。
计量设置遵循单位转换规则。还可采用单位换算器在服务器上进行转换。换算会影响 WebStation 上的换算。例如,若服务器上的单位换算设置从摄氏度更改为开氏度数,即使您使用了美制单位的计量设置, WebStation 中仍然显示开氏度数。