earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend

You change the color of a trend chart series to make reading easier.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Trend Charts .

Per modificare il colore di una serie in un grafico del Trend
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend da configurare.

  2. Nella barra degli strumenti Grafico di Trend , fai clic sul pulsante Apri impostazioni grafico Trend

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni del grafico di Trend , fai clic sulla scheda Serie .

  4. Nella casella Serie dati , seleziona la serie di dati per la quale desideri cambiare colore.

  5. Nella casella Colore , immetti un colore.

  6. Fai clic su OK .

  7. Nella finestra di dialogo Impostazioni grafico Trend , fai clic su OK .

Il colore della serie viene cambiato.

  • Come funzionano i Trend Log
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Trend Chart Toolbar
  • Trend Chart Event Icons
  • Apertura di un elenco di Trend Log
  • Aggiornamento di un elenco di Trend Log
  • Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
  • Visualizzazione degli eventi in un grafico delle tendenze
  • Nascondere una serie in un grafico del Trend
  • Modifica dell'ordine di visualizzazione di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei valori di un elenco di Trend Log come decimali
  • Visualizzazione dei valori di un elenco di Trend Log come stringhe di bit