Serie di grafici del Trend in WebStation
You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.
Puoi salvare le impostazioni in modo che il grafico del Trend sia visualizzato nello stesso modo ogni volta che lo apri.
Come funzionano i grafici del Trend
Come funzionano i Trend Log
Visualizzazione di un grafico del Trend
Trend Chart Toolbar
Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Asse sinistro
Menu Serie nei grafici di tendenza
Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend
Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
Mostra tooltip per tutte le serie in un Grafico di trend
Aggiunta di una serie di registri tendenze a un grafico di tendenza
Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
Nascondere una serie in un grafico di tendenza
Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend