earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WorkStation
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Cambio del grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias

You change the line weight of a trend chart series to make it easier to differentiate the series.

Mostrar más
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

También puede añadir y eliminar registros de tendencias de un gráfico de tendencias. Así será más fácil comparar los diferentes registros de tendencias, por ejemplo, el consumo energético comparado con la temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Gráfico de tendencias en WorkStation
Figura: Gráfico de tendencias en WorkStation

Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WorkStation .

Navegación del gráfico de tendencias en WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Para obtener más información, consulte Navegación del gráfico de tendencias en WebStation .

Series del gráfico de tendencias en WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WorkStation .

Series del gráfico de tendencias en WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Para obtener más información, consulte Series del gráfico de tendencias en WebStation .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Para obtener más información, consulte Gráficos de tendencias .

Para cambiar el grosor de la línea de las series de un gráfico de tendencias
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En la barra de herramientas Gráfico de tendencias , haga clic en Abrir ajustes de gráfico de tendencia

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En las propiedades de Configuración de Gráfico de tendencias, haga clic en la pestaña Serie .

  4. En el cuadro Series de datos , seleccione las series a las que desea cambiar el peso de línea.

  5. En el cuadro Peso escriba un peso.

  6. Haga clic en Aceptar .

El grosor de la línea de la serie se ha cambiado.

  • Cómo funcionan los registros de tendencias
  • Cómo funcionan los gráficos de tendencias
  • Barra de herramientas del gráfico de tendencias
  • Iconos de eventos del gráfico de tendencias
  • Apertura de una lista de registro de tendencias
  • Actualización de una lista de registro de tendencias
  • Cambio del tipo de presentación de una serie del gráfico de tendencias
  • Visualización de marcadores en las series de un gráfico de tendencias
  • Cambio del color de las series de un gráfico de tendencias
  • Ver eventos en un gráfico de tendencias
  • Cómo ocultar una serie en un gráfico de tendencias
  • Cambio del orden de visualización de las series de un gráfico de tendencias
  • Visualización de los valores de la lista de registro de tendencias como decimales
  • Visualización de valores de la lista de registro de tendencias como cadenas de bits