earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8
19.08.2014
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern

Sie können die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern und sie Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mehr zeigen
action_close

Trenddiagramme stellen Trendlogs grafisch dar. Ein Trenddiagramm kann einen oder mehrere Trendlogs enthalten, die in dem Trenddiagramm als Linien oder Balken dargestellt werden.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​Ein Trenddiagramm zeigt die Datensätze eines Trendlogs oder eines erweiterten Trendlogs als Serie an.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern
  1. Wählen Sie in Workstation im Systembaumfenster das Trenddiagramm, das Sie konfigurieren möchten.

  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Trenddiagramm auf das Feld Trenddiagrammeinstellungen öffnen

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Serien .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. Wählen Sie im Feld Datenserien die Serie, die Sie in einer anderen Darstellungsart anzeigen möchten.

  5. Wählen Sie im Feld Trenddarstellung die Darstellungsart.

  6. Klicken Sie auf OK .

Die Darstellungsart der Datenreihe wurde bearbeitet.

  • Wie Trends funktionieren
  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Trend Chart Toolbar
  • Trendlog-Liste öffnen
  • Eine Trendlog-Liste aktualisieren
  • Die Farbe einer Trenddiagrammserie ändern
  • Die Linienstärke in einer Trenddiagrammserie ändern
  • Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
  • Ereignissymbole eines Trenddiagramms anzeigen
  • Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden
  • Die angezeigte Reihenfolge einer Trenddiagrammserie ändern
  • Trendlog-Listenwerte als Dezimalzahlen darstellen
  • Trendlog-Listenwerte als Bitstrings darstellen