Trenddiagrammserien in WorkStation
You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.
Diese Einstellungen können gespeichert werden, sodass das Trenddiagramm immer dann, wenn Sie sie öffnen, auf gleiche Weise angezeigt wird.
Trend Chart Event Icons
Wie Trends funktionieren
Wie Trenddiagramme funktionieren
Trenddiagrammnavigation in WorkStation
Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen
Markierungen in einer Trendlog-Serie anzeigen
Ereignissymbole eines Trenddiagramms anzeigen
Die angezeigte Reihenfolge einer Trenddiagrammserie ändern
Die Linienstärke in einer Trenddiagrammserie ändern
Die Farbe einer Trenddiagrammserie ändern
Die Darstellungsart einer Trenddiagrammserie ändern
Eine Trenddiagrammserie löschen
Eine Serie in einem Trenddiagramm ausblenden