earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 1.8, 1.9
18/03/2016

Modifica del tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend

Puoi modificare il tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend per adattarne l'aspetto alle tue esigenze.

Mostra di più
action_close

I grafici del Trend sono un modo per rappresentare graficamente dei Trend Log. Un grafico del Trend può contenere uno o più Trend Log rappresentati nel grafico del Trend da linee o barre.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

Il grafico del Trend contiene numerosi strumenti per facilitare la navigazione. Puoi scorrere il grafico o utilizzare le impostazioni predefinite per concentrarti sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici di tendenza in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

Puoi visualizzare i Trend Log come serie di Trend Log in un grafico del Trend in diversi modi. Per esempio, puoi cambiare il colore e lo spessore della linea del Trend Log, o visualizzare i marcatori durante il campionamento del valore del Trend Log.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​Un grafico del Trend mostra le registrazioni di un Trend Log o un Trend Log esteso come serie.

Per maggior informazioni, consulta Trend Charts .

Per modificare il tipo di presentazione di una serie in un grafico del Trend
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura del sistema, seleziona il grafico del Trend che desideri configurare.

  2. Nella barra strumenti Grafico di Trend fai clic sulle impostazioni .

  3. Fai clic sulla scheda Serie .

  4. Seleziona la serie che desideri visualizzare in un altro tipo di presentazione.

     
    action_zoom_plus_stroke
  5. Nella casella Presentazione della serie seleziona un tipo di presentazione.

  6. Fai clic su Ok .

Il tipo di presentazione della serie di dati viene modificato.

  • Serie di grafici del Trend in WebStation
  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico di tendenza in WebStation
  • Modifica dello spessore di linea di una serie in un grafico del Trend
  • Modifica del colore di una serie in un grafico del Trend
  • Visualizzazione dei marcatori in una serie di Trend Log
  • Aggiunta di una serie di grafici di tendenza a un grafico di tendenza in WebStation
  • Visualizzazione di tooltip multipli in un grafico di tendenza
  • Eliminazione di una serie da un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni attuali di un grafico del Trend
  • Visualizzazione Grafico del Trend
  • Finestra di dialogo Impostazioni grafico del Trend – Scheda Serie