Usa la scheda Serie in WebStation per modificare la presentazione di una serie in una grafico del Trend.
Componente |
Descrizione |
Elenco grafici di tendenza |
Visualizza il percorso della serie di grafici di tendenza. |
Presentazione della serie |
Seleziona un tipo di presentazione per la serie. La serie può presentarsi sotto forma di linea, linea tratteggiata, digitale o barre. Per maggior informazioni, consulta Trend Series . |
Asse assegnato |
Seleziona Sinistra per collegare la serie all'asse y di sinistra. Seleziona Destra per collegare la serie all'asse y di destra. |
Spessore |
Digita lo spessore della linea. Il valore è un valore senza correlazione con nessuna unità di misura. |
Mostra i marcatori |
Seleziona Vero per mostrare un marcatore per ogni valore registrato. Il marcatore può solo essere visualizzato per le linee e le linee tratteggiate, e non per il digitale e le barre. |
Mostra gli eventi |
Seleziona Vero per mostrare gli eventi. |
Colore |
Seleziona un colore per la serie. |