您编辑时间表事件的开始 事件,使事件在时间表的另一时点开始。您可以编辑每周事件和单一日期例外事件的开始事件。
每周事件会定期在每周的一段时间内发生。 您可以为每周的每一天计划多个每周事件。
例如,在模拟时间表中,您计划了周一的 08:00,健身房通风为瑜伽班而打开 40%。针对 10:00 更加剧烈的课,您计划通风为 100% 打开,直到 13:00。最后,到 13:00,您计划通风关闭到 60%,一直到 20:00。
这些事件每周一发生,除非有例外事件覆盖了每周事件。
在 WebStation 中,在 系统树状目录 窗格中,选择带有需编辑事件的时间表。
导航至需编辑时间表事件。
指向事件的上边框,当指针形状变为四向箭头时, 将整个事件向上、下左、右拉到时间表中的新开始时间。
为帮助您避免错误,当您在今日日期的时间表或日历中更改时,WebStation 将对您发出警报。