earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 时间表
产品版本: 1.8, 1.9
2016/3/19

编辑每周事件

您可以编辑每周事件,以更改有关单个日期发生的每周事件的信息。

显示更多
action_close

每周事件会定期在每周的一段时间内发生。 您可以为每周的每一天计划多个每周事件。

例如,在模拟时间表中,您计划了周一的 08:00,健身房通风为瑜伽班而打开 40%。针对 10:00 更加剧烈的课,您计划通风为 100% 打开,直到 13:00。最后,到 13:00,您计划通风关闭到 60%,一直到 20:00。

 
action_zoom_plus_stroke 周一每周事件范例
图: 周一每周事件范例

这些事件每周一发生,除非有例外事件覆盖了每周事件。

编辑每周事件
  1. 在 WebStation 中,在 系统树状目录 窗格中,选择要编辑的时间表。

  2. 时间表 工作区中,导航到需要编辑的事件。

     
    action_zoom_plus_stroke
  3. 在事件网格中,点击要编辑的每周事件。

  4. 编辑属性。

     
    action_zoom_plus_stroke

    表格: 时间表事件属性对话框 - 每周视图

    元件

    描述

    事件类型

    点击 每周 可选择每周事件类型。

    全天

    针对全天事件选择 全天

    开始时间

    双击并键入例外事件的开始时间。

    结束时间

    双击并键入例外事件的结束时间。

    数值

    双击并键入例外事件的类型值。

  5. 点击 更新

    注释:

    为帮助您避免错误,当您在今日日期的时间表或日历中更改时,WebStation 将对您发出警报。

  • Webstation 中的每周事件
  • Webstation 中的例外事件
  • WebStation 中的时间表编辑器
  • 时间表工作区工具栏
  • 时间表工作区
  • 时间表事件属性对话框 - 每周视图
  • 添加每周事件
  • 编辑时间表事件的开始时间
  • 编辑时间表事件的结束时间