earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WebHelp
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
21.04.2016
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Community-Inhalt

Am Ende jedes Themas können eingeloggte Benutzer Informationen hinzufügen, um diese mit anderen Benutzern zu teilen. Jeder, sowohl öffentliche als auch eingeloggte Benutzer, kann Community-Inhalte lesen, die einem Thema hinzugefügt wurden.

Hinweis
  • Schreiben Sie bitte auf Englisch, da Community-Inhalte für alle Sprachen angezeigt werden und sind nicht übersetzt.

​Community-Inhalte stehen allen Benutzern zur Verfügung. Community-Inhalte sind so sortiert, dass die ältesten Einträge ganz unten und die neuesten Einträge ganz oben auf der Liste stehen. Die Kopfzeile eines jeden Eintrags zeigt den Titel des Inhalts, den Namen des Autors und das Änderungsdatum an.

Wenn Sie Community-Inhalte hinzufügen, bearbeiten oder löschen möchten, müssen Sie sich in WebHilfe einloggen. Sie können lediglich Ihre eigenen Einträge bearbeiten und löschen.

Wenn Sie Community-Inhalte schreiben, stehen Ihnen die folgenden Textformate und Stilkomponenten zur Verfügung:

  • Überschrift

  • Absatz

  • Normale Schrift

  • Fette Schrift

  • Kursive Schrift

  • Aufzählungsliste

  • Nummerierte Liste

  • Hyperlink

Die Titel von Community-Inhalten sind auf 40 Zeichen und der fortlaufende Text auf 10.000 Zeichen beschränkt.

Hinweis
  • Community-Inhalte unterliegen der Prüfung durch einen Schneider Electric-Moderator. Community-Inhalte können ohne vorige Mitteilung gelöscht oder bearbeitet oder von Schneider Electric in zukünftiger Dokumentation verwendet werden.

  • Features
  • Anmelden
  • Adding Community Content to a WebHelp Topic
  • Editing Community Content of a WebHelp Topic
  • Deleting Community Content
  • Rating Community Content
  • Abonnements