earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebHelp
Funktionen: Basisfunktionalität
Produktversion: 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023, 2024, 7.0
25.05.2018

Rating Community Content

You rate community content of a WebHelp topic to reflect whether you found the information helpful or if you think it could be improved.

Mehr zeigen
action_close

In der Kopfzeile zu jedem Thema können angemeldete Benutzer Themen und Community-Inhalte bewerten.

Hinweis
  • Bitte schreiben Sie Ihren Kommentar auf Englisch, damit der WebHelp-Administrator diesen lesen und Ihre Informationen verstehen kann.

Der Durchschnitt der Gesamtbewertung wird für jedes Thema mit gelben Sternen in der Themenliste oder in jedem einzelnen Thema angezeigt. Bei Community-Inhalten wird der Durchschnitt der Gesamtbewertung mit gelben Sternen für jeden einzelnen Eintrag zu Community-Inhalten angezeigt. Sollte ein Thema oder ein Community-Inhalt noch nicht bewertet worden sein, werden die Sterne blass angezeigt. Werden Themen in einer Liste angezeigt, sortiert WebHelp die Themen entsprechend ihres Veröffentlichungsdatums und dann entsprechend ihrer Anzahl an Sternen, wobei das am besten bewertete Thema auf der Liste oben steht.

To rate community content
  1. In a community content entry, select the number of stars that you want to give the community content.

  2. In the Give feedback on this community content box, type an explanation of what you think about this information, what is good or what can be improved.

  3. Click Send .

The average of the total rating is calculated and the feedback is sent to the WebHelp administrator.

  • Bewertungen und Kommentare
  • Community-Inhalt
  • WebHelp Home Page