earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023, 2024
21/05/2024

Configuración de un gráfico de tendencias

Puede configurar las propiedades de un gráfico de tendencias conforme a las necesidades de su instalación.

Mostrar más
action_close

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Una serie de un gráfico de tendencias que presenta un registro de tendencias se actualiza automáticamente con los últimos registros siempre que la opción Actualización en vivo esté activada en WorkStation o el Desplazamiento automático en WebStation. Una serie de un gráfico de tendencias que presenta registros de un registro de tendencias de controlador de campo debe actualizarse manualmente.

No hay límite máximo sobre cuántos registros de tendencias puede presentar un gráfico de tendencias. Sin embargo, el rendimiento disminuye conforme el número de registros de tendencias mostrados aumenta. Las entradas del registro de tendencias se pueden procesar con un método de cálculo antes de que se presenten en el gráfico de tendencias. La función Cálculos soporta valores de consumo negativos, que pueden usarse para manejar casos en los que necesita sustraer el consumo por energía producida en el sitio, por ejemplo.

 
action_zoom_plus_stroke Esquema del gráfico de tendencias
Figura: Esquema del gráfico de tendencias

Cuando un gráfico de tendencias presenta entradas activas de un registro de tendencias ampliado, las últimas entradas del registro de tendencias conectado suelen transferirse al registro de tendencias ampliado. Así se disminuye el retraso que puede producirse cuando el registro de tendencias ampliado tiene que esperar a que se alcance el umbral de transferencia antes de que se transfieran nuevas entradas desde el registro de tendencias. Con este método, el gráfico de tendencias presenta las últimas entradas del registro.

 
action_zoom_plus_stroke Un gráfico de tendencias, que se presenta en un gráfico de tendencias activo abierto, suele transferir las últimas entradas del registro de tendencias al registro de tendencias ampliado.
Figura: Un gráfico de tendencias, que se presenta en un gráfico de tendencias activo abierto, suele transferir las últimas entradas del registro de tendencias al registro de tendencias ampliado.

Si hay dos registros de tendencias ampliados conectados entre el registro de tendencias y el gráfico de tendencias, la transferencia que se produce cuando un gráfico de tendencias presenta entradas activas, solo se aplica las entradas del registro de tendencias ampliado más próximo. El índice del umbral de transferencia entre el registro de tendencias y el primer registro de tendencias conectado no se ve afectado.

 
action_zoom_plus_stroke Última entrada del registro de tendencias que no presenta la misma latencia breve en un gráfico de tendencias activo cuando dos registros de tendencias ampliados están conectados en una serie entre el registro de tendencias y el gráfico de tendencias.
Figura: Última entrada del registro de tendencias que no presenta la misma latencia breve en un gráfico de tendencias activo cuando dos registros de tendencias ampliados están conectados en una serie entre el registro de tendencias y el gráfico de tendencias.

Cuando se espera una entrada nueva, el gráfico de tendencias traza una línea de puntos desde el último valor registrado en adelante. Cuando se registra un valor nuevo, la línea de puntos entre el último y el nuevo valor se sustituye con una serie de líneas continuas.

 
action_zoom_plus_stroke Si no se registra ningún valor, el gráfico de tendencias traza una línea de puntos.
Figura: Si no se registra ningún valor, el gráfico de tendencias traza una línea de puntos.
Título de gráfico de tendencias dinámico

Los gráficos de tendencias respaldan las referencias de propiedades relativas del título del gráfico de tendencias. Puede reutilizar el gráfico de tendencias y cambe el titulo del gráfico de tendencias dinámicamente dependiendo de donde pegue una copia, haga un duplicado, importe o mueva el gráfico de tendencias. La propiedad del título del gráfico del gráfico de tendencias es la primera parte del título del gráfico de tendencia y la propiedad Descripción del gráfico de tendencias es la última parte del título del gráfico de tendencias. Por ejemplo, en una referencia de propiedad relativa: '../../NAME' where '../' representa una carpeta u objeto contenedor.

Si la propiedad título del Gráfico está en blanco o contiene una referencia no resuelta, el nombre del objeto del gráfico de tendencias es la primera parte del título del gráfico de tendencias.

El título del gráfico de tendencias está visible en las impresiones del gráfico de tendencias.

Series del gráfico de tendencias

In a trend chart, a series can be presented as a line, discrete line, digital, or bars. In a trend chart, series can be presented in different colors and with different line weights.

In WorkStation, in a multi trend log list, series are presented as text and can be exported to .XML or .CSV.

Ejes del gráfico de tendencias en WorkStation

​The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year.

Para obtener más información, consulte Ejes del gráfico de tendencias .

Ejes del gráfico de tendencias en WebStation

​The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year.

Para obtener más información, consulte Ejes del gráfico de tendencias en WebStation .

Trazado en tiempo real

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

Modos de zona horaria en un gráfico de tendencias

​In a trend chart, you can present the records of a trend log in different time zones: local time or a predefined time zone.

Métodos de cálculo

​Use a calculation method to process the records of the trend log before presenting them in a trend log list or a trend chart. The original records in the trend log are not affected by the calculation method. The calculation method is applied to the trend log records grouped by a specific time interval.

Para obtener más información, consulte Métodos de cálculo .

Tiempos de retrasos en periodos en listas de gráficos de tendencias y registro de tendencias

When a calculated value for a period is presented, the middle of the period is used as the timestamp.

Example:

The calculated value for the period 8:00-9:00 is stamped 8:30. If there is a value at 9:01, the next period is 9:00-10:00, which is stamped as 9:30. The full period may not have passed yet, but the value can be presented even if parts of the period are in the future.

Gráficos de tendencias temporales

​To display a trend log without creating a new trend log list or trend chart, the trend log can be displayed in a temporary list or chart.

Listados de registro de múltiples tendencias

Puede ver un gráfico de tendencias en un listado de registro de tendencias para poder exportarlo e imprimirlo. Esta configuración de la serie del gráfico de tendencias y los cálculos se retienen en el listado de registro de múltiples tendencias.

Para obtener más información, consulte Multi Trend Log Lists .

Valores variables NaN, INF e -INF

In the EcoStruxure Building Operation software, the floating point values “Not a Number”, positive infinity, or negative infinity may be displayed in the Basic property tab, in a trend log list, or a trend chart.

Para obtener más información, consulte Floating Point Values NaN, INF, and –INF .

Para configurar gráfico de tendencias
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .

  3. En el cuadro de diálogo de propiedades, haga clic en la pestaña Básicas .

  4. Editar las propiedades básicas:

    Tabla: Trend Chart Properties Table

    Property

    Description

    Time mode

    ​Select the time mode of the x-axis.

    Start time

    Enter the absolute start time when Time mode is set to Absolute . This time is the leftmost point of the x-axis.

    Time span

    Type the relative time span of the x-axis.

    Time zone

    Select the time zone of the trend log list. The mode is the perspective in which the trend log is displayed.

    Show nearest information for all series

    Select True to show information on every series along a diagonal line.

    Show grid lines for X-axis

    Select True to show grid lines for the x-axis.

    Chart title

    Enter the property reference or relative property reference to the folder or other container whose name you want to include in the trend chart title.

    Auto scale left y-axis

    Select True to activate auto scale and have the left y-axis adapt itself to the displayed series.

    Left y-axis minimum

    Enter the minimum value of the left y-axis.

    Left y-axis maximum

    Enter the maximum value of the left y-axis.

    Auto scale right y-axis

    Select True to activate auto scale and have the right y-axis adapt itself to the displayed series.

    Right y-axis minimum

    Enter the minimum value of the right y-axis.

    Right y-axis maximum

    Enter the maximum value of the right y-axis.

    Show grid lines for left Y-axis

    Select True to show gridlines for the left y-axis originating from the y-axis scale.

    Show grid lines for right Y-axis

    Select True to show gridlines for the right y-axis originating from the y-axis scale.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Add

    Click to add a series to the trend chart.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Edit

    Click to edit a selected series.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Remove

    ​Click to remove a selected series.

  5. Haga clic en la pestaña Series .

  6. Editar las propiedades de las series.

  7. Haga clic en Aceptar .

  • Gráficos de tendencias
  • Trend Chart Does Not Show Trend Log Series