Puede configurar las propiedades de un registro de tendencias ampliado conforme a las necesidades de su instalación.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el registro de tendencias ampliado que quiere configurar.
En el menú Archivo , haga clic en Propiedades .
En el cuadro de diálogo de propiedades, haga clic en la pestaña Básicas .
Editar las propiedades básicas:
Componente |
Descripción |
Registro de tendencias supervisado |
Introduzca la ruta hacia el registro de tendencias desde el que desea transferir las entradas de registro. |
Unidad |
La unidad de un registro de tendencias extendido creado a partir del asistente para registros de tendencias en el mismo momento que el registro de tendencias hereda la unidad de medida del registro de tendencias conectado. La unidad de un registro de tendencias extendido conectado manualmente a un registro de tendencias debe configurarse manualmente para utilizar la misma unidad de medida que el registro de tendencias conectado. |
Registro inteligente |
Seleccione Verdadero para optimizar la transferencia del registro de tendencias supervisado al registro de tendencias ampliado. |
Umbral |
Seleccione el umbral de porcentaje con el que el registro de tendencias iniciará la transferencia de sus entradas al registro de tendencias ampliado. |
Intervalo de transferencia máxima |
Seleccione el lapso máximo de tiempo que pasa entre que se transfiere el registro de tendencias supervisado al registro de tendencias ampliado. |
Transferir variable de inicio |
Introduzca una variable de disparo para forzar la transferencia de todas las entradas de un registro de tendencias al registro de tendencias ampliado, por ejemplo, para generar un informe completo. Para obtener más información, consulte Registros de tendencias ampliados . |
Tamaño de registro |
Seleccione el número de entradas que se registrarán antes de que se sobrescriban las antiguas, incluidos los registros internos generados por el registro de tendencia. Para obtener más información, consulte Almacenamiento de entradas en el registro . |
Incluir en informe s |
Seleccione Verdadero para incluir el registro de tendencias ampliado en informes. |
Haga clic en la pestaña Información de contador .
Ver las propiedades del contador:
Propiedad |
Descripción |
Es registro de contador |
Muestra Verdadero si la función de registro de tendencias del contador está activa. Para obtener más información, consulte Función Contador . |
Hora de cambio de contador |
Muestra la hora en la que se cambió el contador. |
Usuario de cambio de contador |
Muestra el nombre de cuenta de usuario que cambió el contador. |
Hora de fin |
Muestra la hora en la que se cambió el contador antiguo. |
Valor de fin |
Muestra el valor que tenía el contador antiguo cuando se sustituyó. |
Hora de inicio |
Muestra la hora en la que se instaló el contador nuevo. |
Valor de inicio |
Muestra el valor que tenía el contador nuevo cuando se instaló. |
Contador constante |
Muestra la constante del nuevo contador. Si el contador cuenta los kilos (10 3 ), la constante es 1000. |
Valor mín |
Muestra el primer valor del nuevo contador al cambiar. |
Valor máx |
Muestra el último valor del nuevo contador al cambiar. |
Las propiedades del contador solo están disponibles si las propiedades del contador del registro de tendencias conectado están activas.
Haga clic en Aceptar .