Todos los registros de tendencias usan el almacenamiento circular. El número de entradas que un registro de tendencias puede almacenar antes de sobrescribir las antiguas depende de la configuración del registro.
Por ejemplo, un registro de tendencias se configura para almacenar 10 entradas. El registro se inicia y la primera entrada x1 se almacena. Tras 10 entradas, el registro de tendencias está completo. La próxima entrada x11 sobrescribe a la anterior, en nuestro caso la x1. La próxima entrada x12 sobrescribe a la anterior x2, y así, sucesivamente.
El propio registro puede generar registros internos adicionales. Estos registros pueden no ser visibles. Los registros internos forman parte del uso del registro.
Si intenta configurar un registro de tendencias para que almacene un número mayor de registros de los que puede gestionar el servidor EcoStruxure BMS, el registro de tendencias no se crea.
action_zoom_plus_stroke
Figura:
Esquema del almacenamiento circular