您可以配置扩展趋势日志的属性,以满足站点的特有需求。
在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择想要配置的扩展趋势日志。
在 文件 菜单中,点击 属性 。
在属性对话框中,点击 基本 标签。
编辑基本属性:
组成部分 |
描述 |
被监测趋势记录 |
输入要从中传输记录的趋势日志的路径。 |
单位 |
通过趋势日志向导创建的展开趋势日志的单位在连接到趋势日志时,会继承连接的趋势日志的测量单位。 手动连接到趋势日志的展开趋势日志的单位,需要手动配置为使用与连接的趋势日志相同的测量单位。 |
智能记录 |
选择 True 可优化监视趋势日志向展开趋势日志的传输。 |
阈值 |
选择百分比阈值,达到此值后趋势日志会将记录传输到展开趋势日志。 |
最大传输间隔 |
选择从监视趋势日志向展开趋势日志传输的间隔最大时长。 |
传输触发器变量 |
输入触发器变量可将趋势日志中的所有记录强制传输到展开趋势日志中,以便生成完整报告等。 有关更多信息,请参阅 扩展趋势日志 . |
日志大小 |
选择覆盖旧记录之前要存储的记录数,包括由趋势日志生成的内部记录。 有关更多信息,请参阅 日志记录存储 . |
包含在报告中 |
选择 True 以在报告中包含展开趋势日志数据。 |
点击 仪表信息 标签。
查看仪表属性:
属性 |
描述 |
为仪表日志 |
如果趋势日志仪表功能激活则显示 True 。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 . |
仪表更换时间 |
显示仪表更改的时间。 |
仪表更换用户 |
显示更改仪表的用户帐户的名称。 |
结束时间 |
显示更换旧仪表的时间。 |
结束数值 |
显示旧仪表在更换时的值。 |
开始时间 |
显示安装新仪表的时间。 |
开始值 |
显示新仪表在安装时的值。 |
计量常数 |
显示新仪表的常数。如果仪表以千计数 (10 3 ),则常数为 1000。 |
最小值 |
显示新仪表转换后的第一个值。 |
最大值 |
显示新仪表转换前的最后一个值。 |
仪表属性仅在连接的趋势日志的仪表属性激活时可用。
点击 确定 。