所有趋势日志都使用循环存储。 覆盖旧记录之前所能存储的趋势日志的记录数取决于趋势日志配置。
例如,趋势日志配置为存储 10 个记录。记录开始并存储了第一个记录 x1。10 个记录后,趋势日志即填满。下一个记录 x11 会覆盖最旧的记录,本例中即为 x1。再下一个记录 x12 会覆盖最旧的记录 x2,以此类推。
日志本身可生成额外的内部记录。这些记录可能是不可见的。内部记录是日志用量的一部分。
如果您尝试配置趋势日志以存储比 EcoStruxure BMS 服务器可管理的数目更多的日志记录,则不能创建趋势日志。
action_zoom_plus_stroke
图:
循环存储示意图