earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
1
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Configuration d'un journal de tendance d'intervalle

Vous configurez les propriétés d'un journal de tendance d'intervalle en fonction des besoins uniques de votre site.

Afficher plus
action_close

​Le journal de tendance d'intervalle recueille les données à un intervalle de temps spécifique. Chaque valeur consignée est stockée comme enregistrement dans le journal de tendance. Utilisez ce journal de tendance lorsque l'intervalle de consignation est inférieur à 1 heure.

Vous créez des journaux de tendance d'intervalle dans WorkStation ou WebStation. Dans WorkStation, vous configurez les propriétés du journal de tendance d'intervalle en fonction des besoins spécifiques de votre site. 

Par exemple, dans la figure ci-dessous, le journal de tendance d'intervalle enregistre une variable toutes les minutes. Les enregistrements sont imprimés dans une courbe de tendance. Le journal de tendance d'intervalle n'enregistre pas les valeurs entre les intervalles.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'un journal de tendance d'intervalle.
Figure : Schéma d'un journal de tendance d'intervalle.

L'intervalle du journal de tendance d'intervalle est aligné à l'heure d'activation de la tendance. Par exemple, si l'heure d'activation est 09:01:00 et que l'intervalle est de 15 minutes, la tendance archivera à 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00, et ainsi de suite.

Fuseau horaire d'intervalle

Par défaut, le journal d'intervalle détermine le moment du prélèvement de l'échantillon de journal suivant en se basant sur le fuseau horaire UTC. Si l'intervalle est supérieur à 1 heure et que vous souhaitez continuer à consigner cet intervalle après le passage à l'heure d'été/d'hiver, utilisez l'heure locale du serveur. Si, par exemple, l'intervalle de journalisation est spécifié toutes les 24 heures à minuit et que vous souhaitez continuer à consigner à minuit même après un passage à l'heure d'été/d'hiver, vous utilisez l'heure locale du serveur. Lors du passage à l'heure d'été, l'échantillon s'enregistrera au bout de 23 heures. Lors du passage à l'heure d'hiver, l'échantillon s'enregistrera au bout de 25 heures.

Delta de journal de tendances d'intervalle

Un journal de tendance d'intervalle avec delta peut réduire le stockage des enregistrements similaires et ainsi éviter de saturer la capacité de stockage aussi rapidement qu'un journal de tendance d'intervalle sans delta.

Un journal de tendance d'intervalle avec delta vérifie la valeur contrôlée à chaque intervalle et enregistre la nouvelle valeur si elle diffère de plus du delta par rapport à la valeur précédemment enregistrée. Le delta est la différence entre la valeur actuelle de la variable et la dernière valeur enregistrée. Pour consigner une variable dans l'intervalle de temps, utilisez un delta de zéro.

Par exemple, dans la figure ci-dessous, le journal de tendance d'intervalle enregistre une variable toutes les minutes, mais seulement si la variable est supérieure ou inférieure au delta de 3. Les enregistrements sont imprimés dans une courbe de tendance. Notez que le journal de tendance d'intervalle n'enregistre pas les valeurs entre les intervalles ou dans les intervalles pour lesquels la variable est située dans le delta.

Déclaration
  • Pour consigner une variable uniquement dans l'intervalle de temps, réglez le Delta sur zéro.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'un journal de tendance d'intervalle avec delta.
Figure : Schéma d'un journal de tendance d'intervalle avec delta.

Si un journal de tendance d'intervalle avec delta utilise une méthode de calcul incluant des périodes, assurez-vous que la période contient le nombre requis d'enregistrements permettant de générer un calcul correct. Si la valeur ne diffère pas de la valeur précédemment consignée de plus du delta sur la période, alors aucune valeur, ou trop peu de valeurs, n'est enregistrée pour le calcul.

Déclaration
  • Adaptez la période pour qu'elle contienne la quantité requise d'enregistrements permettant de générer un calcul correct.

  • Si une méthode de calcul est connectée à un journal de tendance d'intervalle, vérifiez que la période et le delta sont adaptés au calcul.

Fonctionnalité de compteur du journal de tendance d'intervalle

Il est possible de créer un journal de tendance d'intervalle avec des paramètres de compteur initiaux. Le journal de tendance d'intervalle prend en charge la commande de modification du compteur et le calcul de la consommation du compteur. Vous pouvez afficher les dernières informations sur les modifications du compteur au niveau de l'objet de journal de tendance d'intervalle. Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur .

Pour configurer un journal de tendance d'intervalle
  1. Dans WorkStation, dans le volet arborescence du système , cliquez sur le journal de tendance d'intervalle que vous souhaitez configurer.

  2. Dans le menu Fichier , cliquez sur Propriétés .

  3. Dans la boîte de dialogue Propriétés, cliquez sur l'onglet Basic .

  4. Éditez les propriétés de base :

    Table : Propriétés du journal de tendance d'intervalle - Onglet Basique

    Propriété

    Description

    État

    Affiche l'état du journal de tendance.

    Activé

    Affiche Vrai si le journal de tendance est activé.

    Variable consignée

    Saisissez la variable que vous voulez consigner.

    Delta

    Sélectionnez le changement de valeur minimum qui déclenche un nouvel enregistrement.

    Variable d'activation

    Saisissez la variable permettant au journal de tendance de démarrer l'enregistrement des valeurs lorsqu'elle prend la valeur Vrai .

    Heure d'activation

    Précisez l'heure à laquelle le journal de tendance commencera à enregistrer des valeurs.

    Intervalle

    Saisissez la fréquence de journalisation de la variable. L'intervalle définit le temps entre deux enregistrements de journal.

    Taille du journal

    Sélectionnez le nombre d'enregistrements à stocker avant de remplacer les anciens, y compris les enregistrements internes générés par la courbe de tendance.

    Pour plus d'informations, voir Stockage des enregistrements journaux .

    Effacer quand activé

    Sélectionnez Vrai pour effacer le journal de tendance lorsqu'il est activé.

  5. Cliquez sur l'onglet Infos compteur .

  6. Éditez les propriétés du compteur :

    Table : Onglet Info compteur

    Propriété

    Description

    Journal du compteur

    Sélectionnez Vrai si la fonction compteur de journal de tendance est active.

    Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur .

    Heure du changement de compteur

    Entrez l'heure à laquelle le compteur a été changé.

    Utilisateur ayant changé le compteur

    Entrez le nom du compte utilisateur ayant changé le compteur.

    Heure de fin

    Entrez l'heure à laquelle l'ancien compteur a été remplacé.

    Valeur de fin

    Saisissez la valeur de l'ancien compteur lorsqu'il a été remplacé.

    Heure de démarrage

    Saisissez l'heure à laquelle le nouveau compteur a été installé.

    Valeur de démarrage

    Entrez la valeur du nouveau compteur au moment de son installation.

    Constante compteur

    Entrez la constante du nouveau compteur. Si le compteur chiffre en kilos (10 3 ), la constante est de 1000.

    Valeur min

    Entrez la première valeur du nouveau compteur après la réinitialisation.

    Valeur max

    Entrez la dernière valeur du nouveau compteur avant la réinitialisation.

  7. Cliquez sur OK .

  • Journaux de tendance d'intervalle
  • Boîte de dialogue Configurer - Onglet Opération
  • Stockage des enregistrements journaux
  • Fonction de compteur
  • Modification de l'intervalle d'un journal de tendance d'intervalle