earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concept

Concept


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Fonction de compteur

​La fonction de compteur ajoute les propriétés de compteur à n'importe quel type de journal de tendance afin de gérer parfaitement les calculs de consommation, indépendamment de la réinitialisation du compteur ou de l'échange du compteur.

Vous créez et vous configurez des journaux de tendance de compteur en utilisant WorkStation.

Par exemple, dans la figure ci-dessous, la fonction compteur du journal de tendance enregistre un compteur le premier de chaque mois. À la mi-février, le compteur se réinitialise à 00000. Un tableau avec le calcul de la consommation du compteur enregistre la consommation chaque mois.

 
action_zoom_plus_stroke Journal de tendance du compteur
Figure : Journal de tendance du compteur

La fonction de calcul prend en charge les valeurs de consommation négatives. Celles-ci peuvent être utilisées pour la prise en charge des cas de figure pour lesquels vous devez soustraire, par exemple, la consommation pour l'énergie générée sur site.

Lorsque vous remplacez physiquement un ancien compteur par un nouveau, vous devez configurer la fonction compteur du journal de tendance en ajoutant la configuration et les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau compteur. Ces paramètres servent à gérer la réinitialisation du compteur ou à calculer la consommation lors du remplacement du compteur. Pour plus d'informations, voir Gestion du remplacement d'un compteur .

 
action_zoom_plus_stroke Boîte de dialogue Gérer le remplacement du compteur où vous entrez les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau.
Figure : Boîte de dialogue Gérer le remplacement du compteur où vous entrez les valeurs de l'ancien compteur et du nouveau.
Déclaration
  • Pour qu'une réinitialisation de compteur soit correctement gérée dans le journal des tendances de compteur et pour garantir que l'archivage commence à la valeur de lecture d'énergie correcte, vous devez entrer les informations compteur précédent et nouveau compteur dans la boîte de dialogue Gérer le remplacement de compteur . Pour plus d'informations, voir Gestion du remplacement d'un compteur .

  • Stockage des enregistrements journaux
  • Gestion du remplacement d'un compteur
  • Affichage de l'historique des changements de compteur