Productos AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
12/07/2019

Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo

Puede configurar el intervalo de tiempo del gráfico de tendencias del eje X en relación con el tiempo de punto de fin de la serie actual para adaptar automáticamente el gráfico de tendencias y que se muestre la hora actual y los últimos registros dentro del intervalo de tiempo específico.

Mostrar más
action_close

El eje X del gráfico de tendencias representa el tiempo. El intervalo de tiempo del eje se puede ajustar con una hora de inicio y otra de fin fijas o con una hora de fin relativa a la hora actual. El tamaño del eje puede escalarse rápidamente para mostrar la última hora, el último día, el último mes o el último año.

 
action_zoom_plus_stroke Intervalo absoluto e intervalo relativo; esquema
Figura: Intervalo absoluto e intervalo relativo; esquema

El eje Y se refiere a la unidad de medida que representa la variable. La escala del eje Y puede ajustarse manualmente o con escala automática. Puede configurar el gráfico de tendencias para presentar series en un eje Y o dos ejes Y, uno a la izquierda y otro a la derecha. Use dos ejes Y para presentar series con rangos diferentes en el mismo gráfico de tendencias.

 
action_zoom_plus_stroke Un eje Y y dos ejes Y; esquema
Figura: Un eje Y y dos ejes Y; esquema

Para facilitar la lectura, las líneas de cuadrícula pueden mostrarse en el gráfico de tendencias. Las líneas de cuadrícula se pueden mostrar en ambas direcciones, X e Y, independientes la una de la otra.

 
action_zoom_plus_stroke Líneas de cuadrícula; esquema
Figura: Líneas de cuadrícula; esquema

Para configurar el eje X con un intervalo de tiempo relativo
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En la vista del gráfico de tendencias, en la barra Gráfico de tendencias, haga clic en Abrir configuración de gráfico de tendencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias , en el cuadro Modo de hora , seleccione Relativo (a la hora actual) .

  4. En el cuadro Intervalo de tiempo , escriba la longitud del eje x para mostrar antes de la hora actual .

  5. Haga clic en Aceptar .

El eje X queda configurado con un intervalo de tiempo relativo.

  • Ejes del gráfico de tendencias
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  • Iconos de eventos del gráfico de tendencias
  • Trend Chart Does Not Show Trend Log Series