earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo relativo

Puoi impostare l'intervallo di tempo del grafico del Trend per l'asse x in relazione all'attuale orario di fine della serie per adattare automaticamente il grafico del Trend affinché mostri l'orario attuale e le ultime registrazioni nell'intervallo di tempo specifico.

Mostra di più
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Per configurare l'asse x in base a un intervallo di tempo relativo
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend da configurare.

  2. Nella visualizzazione del grafico di trend, sulla barra degli strumenti, fai clic sul pulsante Apri impostazioni del grafico trend

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. Nella finestra di dialogo Impostazioni del grafico di Trend , nella casella Modalità ora , seleziona Relativo (all'ora corrente) .

  4. Nella casella Intervallo di tempo , Digita la lunghezza dell'asse x da mostrare prima dell'orario attuale .

  5. Fai clic su OK .

L'asse x è configurato in base a un intervallo di tempo relativo.

  • Assi del grafico del Trend
  • Configurazione dell'asse X in base a un intervallo di tempo assoluto
  • Icone eventi di un grafico del Trend
  • Trend Chart Settings Dialog Box – Axes Tab
  • Trend Chart Does Not Show Trend Log Series