earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Configuración del eje X con un intervalo de tiempo absoluto

Puede configurar el intervalo de tiempo del eje X de un gráfico de tendencias para ver las entradas registradas dentro de un período de tiempo específico.

Mostrar más
action_close

The x-axis of the trend chart represents time. The time span of the axis can be set with a fixed start and end time or with an end time relative to the present time. The axis can be quick-scaled to show the last hour, last day, last month, or last year​.

 
action_zoom_plus_stroke Absolute time span and relative time span, schematic
Figura: Absolute time span and relative time span, schematic

The y-axis refers to the measurement unit that the variable represents. The scale of the y-axis can be set manually or by auto scale. You can configure the trend chart to present series on one y-axis or two y-axes, one to the left and one to the right. Use two y-axes to present series with different ranges in the same trend chart.

 
action_zoom_plus_stroke One y-axis and two y-axes, schematic
Figura: One y-axis and two y-axes, schematic

To make reading easier, grid lines can be shown in the trend chart. Grid lines can be shown in both the x- and y-direction, independent of each other.

 
action_zoom_plus_stroke Grid lines, schematic
Figura: Grid lines, schematic

Para configurar el eje X con un intervalo de tiempo absoluto
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el gráfico de tendencias que desee configurar.

  2. En la vista del gráfico de tendencias, en la barra Gráfico de tendencias, haga clic en Abrir configuración de gráfico de tendencias

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  3. En el cuadro de diálogo Configuración del gráfico de tendencias , en el cuadro Modo de hora , seleccione Absoluta (hora de inicio y fin) .

  4. En Hora de inicio , escriba la hora y fecha más a la izquierda del eje X.

  5. En Hora de fin , escriba la hora y fecha más a la derecha del eje X.

  6. Haga clic en Aceptar .

El eje X queda configurado con un intervalo de tiempo absoluto.

  • Ejes del gráfico de tendencias
  • Configuración del eje X con un intervalo de tiempo relativo
  • Iconos de eventos del gráfico de tendencias
  • Trend Chart Does Not Show Trend Log Series