earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Konzept

Konzept


Produkte: WorkStation, Projekt Configuration Server
Funktionen: Alarme
Produktversion: 1.8
08.12.2015
Klicken Sie, um die aktuelle Version anzusehen, die noch nicht übersetzt wurde.

Anzahl

In der Alarmansicht zählt jedes Mal, wenn ein Alarm den Alarmstatus annimmt, der Wert in der Spalte Anzahl +1. Nimmt ein Alarm wieder den Normalstatus an, wird die Anzahl auf Null zurückgesetzt.

Diese Information ist dann hilfreich, wenn ein Alarm dazu tendiert, bei einem bestimmten Wert zwischen Alarm und Zurücksetzen hin und her zu wechseln, was den zugewiesenen Benutzer unnötig stört. Die Anzahl kann dann Beweisgrundlage dafür sein, dem Alarm eine Totzone hinzuzufügen, die diesen unsicheren Wert verwirft.

  • Alarm State-Change Logging
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar