In der Alarmansicht zählt jedes Mal, wenn ein Alarm den Alarmstatus annimmt, der Wert in der Spalte Anzahl +1. Nimmt ein Alarm wieder den Normalstatus an, wird die Anzahl auf Null zurückgesetzt.
Diese Information ist dann hilfreich, wenn ein Alarm dazu tendiert, bei einem bestimmten Wert zwischen Alarm und Zurücksetzen hin und her zu wechseln, was den zugewiesenen Benutzer unnötig stört. Die Anzahl kann dann Beweisgrundlage dafür sein, dem Alarm eine Totzone hinzuzufügen, die diesen unsicheren Wert verwirft.