earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
功能: 时间表
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2018/5/18

Creating a Digital Schedule

You create a digital schedule to control the state of a digital value.

显示更多
action_close

数字时间表用于控制具有打开输出状态和关闭输出状态的设备。

例如,您可以创建绑定到数字输出(如灯开关)的数字每周时间表。要在周一到周五的 08:00 至 17:00 打开灯,可将值设置为当时间表激活时为“打开”,当时间表未激活时为“关闭”。

 
action_zoom_plus_stroke 数字时间表
图: 数字时间表

To create a digital schedule
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the EcoStruxure BMS server or the folder where you want to create the schedule.

  2. On the File menu, point to New and then click Schedule .

  3. In the Create Object wizard, in the object type list, select Digital Schedule .

  4. In the Name box, type a name for the schedule.

  5. In the Description box, type a description for the schedule.

  6. Click Create .

Now you can add events to the digital schedule and bind it to a digital value.

  • 添加每周事件
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Binding a Digital Value to a Digital Schedule
  • 添加日历例外事件
  • 添加日期例外事件
  • 添加日期范围例外事件
  • 添加计算的例外事件
  • 数字时间表
  • 时间表类型
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page