earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: AS-L, AS-B, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
功能: 时间表
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2019/7/15

添加日期例外事件

您可以添加单个日期例外事件,以针对时间表中的特定日设置例外,如 2013 年 12 月 10 日。

显示更多
action_close

针对单个日期、日期范围、计算的日期或日历参考发生例外事件,而非时间表每周事件。

例如,您可以在三月为健身房的高强度健美操班创建例外事件,使通风口在三月每周三的 06:30 到 17:00 之间完全打开。 此例外事件比每周三的定期事件都更为重要。

计划例外事件时,您可以使用四种例外类型以灵活掌控计划。

日期例外事件

单个日期例外事件可以在单日发生,您还可以使用选项将事件设置为在多日发生。 选项(如 任意年 任一日 )可提供灵活性。 要将单个日期事件计划为在每年的 10 月 31 日发生,您可以选择下列单个日期选项:

  • 年:任意年

  • 月:十月

  • 日期:31

  • 星期几:任一日

日期范围例外事件

日期范围例外事件是持续一段时间的事件。 除了特定日期,您还可以选择 奇数、偶数 任意月 ,以及 任一日 最后一天 ,为日期范围提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为从每年三月的最后一天到四月的最后一天发生,请针对开始和结束日期选择下列选项:

开始日期
  • 开始年:任意年

  • 开始月:三月

  • 日期:最后一天

  • 星期几:任一日

结束日期
  • 年:任意年

  • 月:四月

  • 日期:最后一天

  • 星期几:任一日

计算的例外事件

计算的日期是重复的例外事件。 除了特定的月和周,您还可以选择 任意月 任意周 最后一周 ,为计算的日期提供灵活性。 例如,要将例外事件计划为在每个月第一周的周一发生,请选择下列选项:

  • 月:任意月

  • 第几周:第一周

  • 星期几:周一

日历例外事件

日历参考可让您将例外事件应用到日历中指定的所有日期。 例如,要将例外事件计划为在日历的所有假期发生,您需要选择要参考的日历,然后计划会遵循日历中创建的假期。

添加日期例外事件
  1. 在 WorkStation 的 系统树 窗格中,选择要添加单个日期例外事件的时间表。

  2. 点击 基本 选项卡。

  3. 基本时间表编辑器 工具栏,点击 新时间表事件 按钮

     
    action_zoom_plus_stroke

  4. 点击 例外

  5. 时间表事件属性 对话框中的 例外类型 框,点击 单个日期

  6. 若例外事件将全天开或关,选择 全天

  7. 开始时间 列中,键入例外事件的开始时间。

  8. 结束时间 列中,键入例外事件的结束时间。

  9. 列中,为例外事件选择一个值。

  10. 名称 框中,键入例外事件的名称。

  11. 优先级 框中,为例外事件选择优先级,以覆盖优先级较低的冲突事件。

  12. 框中,选择单个日期的年份。

  13. 框中,选择单个日期的月份。

  14. 日期 中,选择单个日期的日期。

  15. 星期几 框中,选择单个日期是星期几。

  16. 点击 确定

  17. 文件 菜单中,点击 保存

  • 时间表事件
  • WorkStation 中的例外事件
  • 时间表事件属性对话框 - 单个日期例外视图