earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebReports
Funzionalità: Report
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3
16/12/2021

Creating a Monthly Report Schedule

You create a monthly report schedule when you want the schedule to run a report on a monthly basis on the first or last day of the month, or on both the first and last day of the month at a specified time.

Mostra di più
action_close

Un report dashboard è un report in grado di elaborare i criteri di filtro fissi o predefiniti, al fine di generare l'output di un report.

Contrariamente ai report con prompt, i report dashboard elaborano l'output di un report basato su criteri di filtro predefiniti e generano l'output di report nel momento in cui selezioni il report. Non è necessario inserire i criteri di filtro o fare clic sul pulsante "Esegui" per generare il report.

Nell'albero dei report, i report dashboard sono identificati da un punto rosso accanto al nome del report. L'icona non appare accanto ai report dashboard nel riquadro Struttura del sistema, in WorkStation.

 
action_zoom_plus_stroke Report dashboard nella struttura dei report
Figura: Report dashboard nella struttura dei report

Criteri di filtro predefiniti

Puoi creare report dashboard sia in WorkStation che in un qualsiasi browser, usando l'opzione dashboard di WebReports. Seleziona questa opzione quando vuoi creare un report che usi gli stessi criteri di filtro ogni volta che esegui il report. Supponi, per esempio, di voler elaborare un report di allarme con un intervallo di date fisso (es. una settimana alla data). In fase di creazione del report, inserisci l'intervallo di date fisso e salva il report come report dashboard. La prossima volta che eseguirai il report, quest'ultimo considererà l'intervallo di date come criterio di filtro. Non è necessario inserire nuovamente l'intervallo di date per filtrare l'output del report.

Per generare e visualizzare un report dashboard in WorkStation, seleziona il report nella cartella Report, riquadro Struttura di sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Report dashboard in WorkStation
Figura: Report dashboard in WorkStation

Dopo aver selezionato il report, l'output del report appare nell'area di lavoro. Non è necessario inserire i criteri di filtro o fare clic sul pulsante "Esegui" per generare l'output del report.

Per generare e visualizzare un report dashboard nel tuo browser, effettua il login al sito web di WebReports e seleziona il report nella struttura di sistema.

 
action_zoom_plus_stroke Report dashboard in un browser
Figura: Report dashboard in un browser

Dopo aver selezionato il report, l'output del report appare nel browser. Non è necessario inserire i criteri di filtro o fare clic sul pulsante "Esegui" per generare l'output del report.

Programma Orario per report dashboard

Puoi creare report dashboard anche quando intendi usare la programmazione oraria di WebReports ed eseguire report in giorni prestabiliti. .

 
action_zoom_plus_stroke Programma Orario WebReport
Figura: Programma Orario WebReport

To create a monthly report schedule
  1. In WebReports, on the menu bar, click Schedules .

  2. In the Select existing schedule box, select New Schedule .

  3. In the Report schedule name box, type a name for the schedule.

  4. In the Schedule description box, type a description for the schedule.

  5. In the Select a dashboard report box, select the dashboard report that you want to schedule.

  6. In the Frequency box, select Monthly .

  7. In the Start schedule box, enter the date and time to activate the schedule.

  8. Select the First box to make the schedule run on the first day of every month.

  9. Select the Last box to make the schedule run on the last day of every month.

  10. In the Report output format box, select the file format to be used when the report is generated.

  11. In the Report output destination box, type the directory path for the report output.

    Avviso

    The report is written to the specified destination using the System account of the Reports Server. If you plan to save scheduled reports to a network drive, ensure that the System account has write access to the network drive.

  12. Select the Overwrite prior report output box to keep only the most current copy of the report output.

  13. Select the Disable schedule box to disable the schedule when not used.

  14. Click Save .

  • Report dashboard
  • Schedules for Dashboard Reports
  • Report Schedule Frequency
  • Schedule Reports Page