earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Creazione di un grafico del Trend per il tracciamento in tempo reale

Puoi creare un grafico del Trend per il tracciamento in tempo reale per visualizzare una variabile in tempo reale.

Mostra di più
action_close

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

 
action_zoom_plus_stroke Real-time plot, schematic
Figura: Real-time plot, schematic

A real-time plot trend chart updates and draws a solid series each time it registers that the variable has a new value. If the variable remains on the same value, the series is drawn as a dotted line.

When you save a real-time plot trend chart, a trend chart object is created that you can reach from the System Tree pane.

Avviso
  • A real-time plot can only be displayed in a trend chart and not in a trend log list.

Per creare un grafico del Trend per il tracciamento in tempo reale
  1. In WorkStation, nella Struttura di sistema , seleziona la variabile che desideri visualizzare nel grafico del Trend per il tracciamento in tempo reale.

  2. Nel menu Azioni , punta su Visualizza , quindi fai clic nel Nuovo grafico del Trend .

  3. Fai clic il pulsante Salva

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  4. Sfoglia l'ubicazione in cui desideri salvare il grafico del Trend per il tracciamento in tempo reale.

  5. Fai clic su Salva .

Salvando il grafico del Trend per il tracciamento in tempo reale viene creato un oggetto grafico del Trend nel riquadro Struttura del sistema.

  • Real-Time Plotting
  • Visualizzazione di un grafico del Trend
  • Salvataggio delle impostazioni di un grafico del Trend