earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WebStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 1.8, 1.9
18.03.2016

Ein Trenddiagramm von einem Trendlog erstellen

Sie können dann ein Trenddiagramm erstellen, wenn Sie die Veränderungen eines Objektes grafisch darstellen möchten.

Mehr zeigen
action_close

Trenddiagramme stellen Trendlogs grafisch dar. Ein Trenddiagramm kann einen oder mehrere Trendlogs enthalten, die in dem Trenddiagramm als Linien oder Balken dargestellt werden.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

Das Trenddiagramm enthält viele Tools zur einfachen Navigation im Diagramm. Sie können scrollen oder die vordefinierten Einstellungen nutzen, um die gewünschte Zeitspanne anzusehen.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

Sie können die Trendlogs als Trendlogs-Serien auf verschiedene Weise in einem Trenddiagramm darstellen. Beispielsweise können Sie die Farbe und Linienstärke des Trendlogs ändern oder Markierungen anzeigen lassen, zu welcher Zeit der Trendlog-Wert erhoben wurde.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​Ein Trenddiagramm zeigt die Datensätze eines Trendlogs oder eines erweiterten Trendlogs als Serie an.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Ein Trenddiagramm von einem Trendlog erstellen
  1. Klicken Sie in WebStation im Systembaum -Fenster mit der rechten Maustaste auf den Trendlog, den Sie als Diagramm darstellen möchten.

  2. Zeigen Sie auf Trenddiagramm öffnen und klicken Sie dann Neu .

  3. Klicken Sie auf Speichern .

  4. Aktualisieren Sie den Internetbrowser, um das Trenddiagramm anzusehen.

Das Trenddiagramm wird im Systembaum-Fenster erstellt und auch angezeigt. Building Operation benennt anschließend das Trenddiagramm. Der Name kann nicht geändert werden.

 
action_zoom_plus_stroke

  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Kontextmenü
  • Kontextmenü – Untermenü Diagramm öffnen
  • Einen Trendlog von einem Wert erstellen