earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WebStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 3.2, 3.3, 2022, 2023
10/11/2020

Creazione di un grafico del Trend da un Trend Log

Puoi creare un grafico del Trend quando vuoi ottenere una rappresentazione grafica dei cambiamenti di un oggetto.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Grafici del Trend .

Per creare un grafico del Trend da un Trend Log
  1. In WebStation, nel riquadro Struttura di sistema , fai clic con il pulsante destro del mouse sul trend log che desideri presentare in un grafico.

  2. Fai clic su Crea elemento trend .

  3. Fai clic su Grafico di Trend .

  4. Fai clic su Salva .

  5. Nella casella di dialogo Salva - Grafico di Trend , nella casella Inserisci un nuovo nome , digita il nome.

  6. Nella casella Percorso , inserisci la posizione.

  7. Fai clic su OK .

  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Menu contestuale
  • Menu contestuale – Sottomenu Grafici del trend
  • Menu contestuale – Sottomenu Grafici del trend
  • Creazione di un Trend Log da un valore in WebStation