earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 趋势
产品版本: 3.2, 3.3, 2022, 2023
2020/11/10

从趋势日志创建趋势图

当您需要得到对象变化的图形表达时,可创建趋势图形。

显示更多
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

您还可以在趋势图中添加和移除趋势日志。这便于比较不同的趋势日志,例如相对于平均温度的能量消耗。

 
action_zoom_plus_stroke WorkStation 中的趋势图
图: WorkStation 中的趋势图

WorkStation 中的趋势图导航

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势图导航 .

WebStation 中的趋势图导航

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图导航 .

WorkStation 中的趋势图系列

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

有关更多信息,请参阅 WorkStation 中的趋势图系列 .

WebStation 中的趋势图系列

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

有关更多信息,请参阅 WebStation 中的趋势图系列 .

WebStation 中的趋势图轴

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

有关更多信息,请参阅 趋势图 .

从趋势日志创建趋势图
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格中,右键点击需要图形表达的趋势日志。

  2. 点击 创建趋势项目

  3. 点击 趋势图

  4. 点击 保存

  5. 保存 - 趋势图 对话框的 输入一个新名称 框中,输入名称。

  6. 路径 框中,输入位置。

  7. 点击 确定

  • 趋势图运作方式
  • 上下文菜单
  • 上下文菜单 – 趋势图子菜单
  • 上下文菜单 – 趋势图子菜单
  • 从 WebStation 中的值创建趋势日志