earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Creazione di un grafico del Trend che monitora una variabile in tempo reale

Puoi creare un grafico del Trend che monitora una variabile in tempo reale, per esempio per accedere e controllare lo stato attuale della variabile.

Mostra di più
action_close

The real-time plot is a variable displayed directly in the trend chart. The real-time plot is an instant reflection of the variable, so the history of the real-time plot is lost when the trend chart is closed. However, the history is not lost for I/O points that have implicit logs where approximately 500 records of history are displayed.

 
action_zoom_plus_stroke Real-time plot, schematic
Figura: Real-time plot, schematic

A real-time plot trend chart updates and draws a solid series each time it registers that the variable has a new value. If the variable remains on the same value, the series is drawn as a dotted line.

When you save a real-time plot trend chart, a trend chart object is created that you can reach from the System Tree pane.

Avviso
  • A real-time plot can only be displayed in a trend chart and not in a trend log list.

Per creare un grafico del Trend che monitora una variabile in tempo reale
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona la cartella o il server EcoStruxure BMS dove vuoi creare il grafico di trend.

  2. Nel menu File , punta su Nuovo quindi fa clic su Trend .

  3. Nella procedura guidata Crea un oggetto , nell'elenco tipo di oggetti, seleziona Grafico di Trend .

  4. Nella casella Nome , digita un nome per il grafico trend.

  5. Nella casella Descrizione , digita una descrizione.

  6. Fai clic su Avanti .

  7. Nella pagina Configura grafico di trend , nella casella Modalità ora , seleziona Assoluto per specificare manualmente il punto di inizio e fine dell'asse x.

  8. Nella casella Ora di inizio , inserisci l'orario di inizio assoluto (il punto più a sinistra dell'asse x).

  9. Nella casella Ora di fine , inserisci l'orario di fine assoluto (il punto più a destra dell'asse x).

  10. Nella casella Ridimensionamento automatico sinistra dell'asse Y , seleziona TRUE in modo che l'asse y si adatti alle serie visualizzate.

  11. Fai clic sul pulsante Aggiungi

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  12. Nella procedura guidata Crea un oggetto , nell'elenco tipo di oggetti, seleziona Serie di trend in tempo reale .

  13. Nella casella Nome , digita un nome per la serie.

  14. Nella casella Descrizione , digita una descrizione.

  15. Fai clic su Avanti .

  16. Nella pagina Configura serie di trend in tempo reale , nella casella Mostra variabile , immetti la variabile da visualizzare nel grafico di trend.

  17. Nella casella Peso , inserisci il peso di linea della serie.

  18. Nella casella Mostra i marcatori , seleziona True per visualizzare un marcatore per ciascun valore registrato.

  19. Fai clic su Crea .

  20. Nella finestra di dialogo Configura serie trend in tempo reale , fai clic su Crea .

Il grafico del Trend della serie di trend in tempo reale viene creato nella casella selezionata.

  • Real-Time Plotting
  • Create Object Dialog – Naming the Object Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Trend Chart Page
  • Create Trend Chart Wizard – Configure Real-Time Trend Series Page