earth_america
user_standard 登录
action_search_stroke
earth_america
登录以评价并提供反馈 1 2 3 4 5 登录以评价
0
如何

如何


产品: WebStation
功能: 趋势
产品版本: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
2018/7/22

从数值创建趋势日志

当您想要追踪对象的变化时,可创建日志。

显示更多
action_close

​间隔趋势日志可收集特定时间间隔的数据。 每个记录值都会在趋势日志中存储为记录。 当记录间隔小于 1 小时时,则使用此趋势日志。

您可以使用 WorkStation 或 WebStation 创建间隔趋势日志。在 WorkStation 中,您可以配置间隔趋势日志的属性,以满足站点的特有需求。 

例如,在下图中,间隔趋势日志会每分钟记录一个变量。记录会通过趋势图进行打印。间隔趋势日志不会记录间隔之间的值。

 
action_zoom_plus_stroke 间隔趋势日志示意图。
图: 间隔趋势日志示意图。

间隔趋势日志的间隔与趋势的激活时间一致。例如,如果激活时间是 9 时 01 分 00 秒,间隔为 15 分钟,趋势将记录 9 时 16 分 00 秒、9 时 31 分 00 秒、9 时 46 分 00 秒等等。

间隔时区

默认设置下,间隔日志使用 UTC 来确定何时采用下个日志样本。在夏令时时间更改之后,当间隔长于 1 个小时并且您希望继续记录该间隔时,使用服务器本地时间。例如,日志间隔是每隔 24 小时的午夜,并且即使在夏令时时间更改之后,您希望继续在午夜记录,从而可使用服务器本地时间。在春季的夏令时时间更改期间,日志样本将在 23 小时之后注册。在秋季的夏令时时间更改之后,日志样本将在 25 小时之后注册。

间隔趋势日志增量

具有增量的间隔趋势日志可以减少类似记录的存储,但填充存储容量的速度可能无法比拟不具有增量的间隔趋势日志。

具有增量的间隔趋势日志会在每个间隔检查监视值,如果此值与之前记录的值之差超过增量,则会记录新值。 增量是当前的变量值和最后一个记录值之差。 要根据时间间隔记录变量,请使用零增量。

例如,在下图中,间隔趋势日志会每分钟记录一个变量,但前提是变量超过或低于增量 3。记录会通过趋势图进行打印。请注意,具有增量的间隔趋势日志不会记录间隔之间的值,或变量位于增量之内的间隔的值。

注释:
  • 如要仅根据时间间隔记录变量,请将 增量 设为零。

 
action_zoom_plus_stroke 具有增量的间隔趋势日志示意图。
图: 具有增量的间隔趋势日志示意图。

如果间隔趋势日志具有增量和使用周期的计算方法,请确保周期包含必要的记录数以生成正确的计算。如果值和之前记录的值之差不超过周期内的增量,则不会针对计算记录值或只记录较少的值。

注释:
  • 调整周期,使其包含生成正确的计算所需的记录数。

  • 如果计算方法连接到具有增量的间隔趋势日志,请确保针对计算调整周期和增量。

间隔趋势日志仪表功能

可通过初始仪表设置来创建间隔趋势日志。间隔趋势日志支持仪表更改命令和仪表消费计算。您可在间隔趋势日志对象上查看上个仪表更改信息。 有关更多信息,请参阅 仪表功能 .

从数值创建趋势日志
  1. 在 WebStation 的 系统树 窗格中,右键点击您要记入日志的值。

  2. 点击 创建趋势项目 ,然后点击 趋势日志

EcoStruxure Building Operation 软件所给的趋势日志不可更改。

  • 间隔趋势日志
  • 上下文菜单
  • 上下文菜单 – 创建趋势项目子菜单