earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-C, AS-B, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Tendencias
Versión del producto: 1.9
14/12/2016

Creating an Extended Trend Log

You create an extended trend log to store log records for a longer period of time and free up memory in the SmartStruxure server device. Extended trend logs are also required for generating reports using Building Operation WebReports.

Mostrar más
action_close

Puede usar un registro de tendencias ampliado para almacenar entradas de un registro de tendencias. Un registro de tendencias ampliado puede conectarse a un registro de tendencias o a una serie de otro registro de tendencias ampliado. Solo se puede conectar un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado.

Puede crear y configurar registros de tendencias ampliados en WorkStation.

Aviso
  • El registro de tendencias ampliado no puede registrar ninguna variable.

  • El registro de tendencias ampliado obtiene el valor inicial del registro de tendencias conectado.

  • No conecte más de un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado. Si un registro de tendencias está conectado a dos o más registros de tendencias ampliados, se producen conflictos críticos.

  • El registro de tendencias ampliado deberá tener la misma unidad que el registro de tendencias supervisado para mostrar correctamente los valores.

 
action_zoom_plus_stroke No conecte más de un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado.
Figura: No conecte más de un registro de tendencias ampliado a un registro de tendencias u otro registro de tendencias ampliado.

El registro de tendencias ampliado suele guardarse en un servidor Enterprise con más capacidad de almacenamiento que el dispositivo del servidor SmartStruxure donde se guarda el registro de tendencias convencional. Esta capacidad de almacenamiento extra permite al servidor Enterprise almacenar más entradas de registro antes de que se sobrescriban las antiguas. El registro de tendencias ampliado puede verse en una lista de registro de tendencias o en un gráfico de tendencias.

Puede configurar el registro de tendencias ampliado para transferir los datos de diversas formas: registro inteligente, porcentaje, intervalo de tiempo o transferencia forzada.

Tabla: Criterio de transferencia del registro de tendencias ampliado

Función

Explicación

Registro inteligente

Actualiza automáticamente la velocidad de transferencia respecto a la frecuencia de entradas de registro, velocidad de red y la capacidad del servidor SmartStruxure que ejecuta el registro de tendencias y el registro de tendencias ampliado.

Umbral

Transfiere entradas de registro cada vez que se alcanza un umbral de porcentaje de entradas en el registro de tendencias.

Intervalo de transferencia máxima

Transfiere entradas de registro en un intervalo de tiempo específico, incluso aunque no se cumpla la condición de umbral o registro inteligente.

Transferir variable de inicio

Transfiere las entradas de registro cuando el proceso lo inicia una variable que cambia de estado false a true, por ejemplo, una programación digital. La transferencia se produce con independencia del umbral. Esta función puede servir para garantizar que el registro de tendencias ampliado contenga todas las entradas, por ejemplo, para generar un informe completo al final de cada mes.

Forzar transferencia

Esta función la ejecuta el usuario para forzar manualmente una transferencia incluso si no se alcanza el umbral.

Cuando cree registros de tendencias ampliados para registros de tendencias de BACnet, asegúrese de crear el registro de tendencias ampliado en el mismo servidor de SmartStruxure que aloja el dispositivo BACnet y su registro de tendencias. Eso asegura que permanecerán sincronizados si hay que restaurar el servidor. Para obtener más información, consulte Extended Logging for External BACnet Trend Logs Workflow .

 
action_zoom_plus_stroke El registro de tendencias ampliado transfiere las entradas desde un registro cada vez que el registro supera un volumen de entradas del 20% o cada hora.
Figura: El registro de tendencias ampliado transfiere las entradas desde un registro cada vez que el registro supera un volumen de entradas del 20% o cada hora.

Cuando edita una entrada del registro de tendencias ampliado, los cambios no afectan al registro de tendencias conectado. Si edita una entrada del registro de tendencias, los cambios se transfieren al registro de tendencias ampliado la próxima vez que se produce una transferencia. Puede editar el registro de tendencias y la entrada correspondiente en el registro de tendencias ampliado, pero la edición se escribe dos veces en la entrada del registro de tendencias ampliado en algunas circunstancias:

  • la entrada del registro de tendencias ampliado se actualiza manualmente

  • la edición correspondiente se transfiere desde el registro de tendencias al registro de tendencias ampliado

La lista de registro de tendencias o el gráfico de tendencias muestran el último valor escrito de una entrada de registro editada.

Ejemplo 1: edita una entrada de un registro de tendencias conectado a un registro de tendencias ampliado. El registro de tendencias ampliado se actualiza con la entrada editada. Tras la transferencia, actualiza la entrada correspondiente en el registro de tendencias ampliado. La lista de registro de tendencias y el gráfico de tendencias conectados al registro de tendencias ampliado muestran el último valor de la entrada, que en este caso es la edición del registro de tendencias ampliado.

Ejemplo 2: edita una entrada de un registro de tendencias conectado a un registro de tendencias ampliado. Antes de que el registro de tendencias ampliado se actualice con la entrada editada, edita la entrada correspondiente en el registro de tendencias ampliado. A continuación, el registro de tendencias transfiere su entrada editada al registro de tendencias ampliado. La lista de registro de tendencias y el gráfico de tendencias conectados al registro de tendencias ampliado muestran el último valor de la entrada editada, que en este caso es el valor del registro de tendencias ampliado editado. En este caso, la lista de registro de tendencias y el gráfico de tendencias muestran el último valor que se escribió en el registro de tendencias ampliado, no el último valor editado.

Puede ver todas las ediciones, las transferidas automáticamente o añadidas manualmente, en el historial de entradas de registro.

Descripción de Archivo

El archivado es el proceso de conservar datos históricos, que son conjuntos seleccionados de eventos y registros de tendencias ampliados. Por ejemplo, se requieren algunas instalaciones para que los archivos sean compatibles con las normativas gubernamentales. Otro ejemplo son las instalaciones de seguridad en las que deben mantenerse registros de quién ha accedido o ha cambiado valores de consigna. El archivado no es una función de copia de seguridad, ya que los datos del archivo no se pueden volver a importar al sistema.

To create an extended trend log
  1. In WorkStation, in the System Tree pane, select the folder or SmartStruxure server where you want to create the extended trend log. ​​

  2. On the File menu, point to New and then click Trend .

  3. In the object type list, select Extended Trend Log .

     
    action_zoom_plus_stroke
  4. In the Name box, type a name for the extended trend log.

  5. In the Description box, type a description for the extended log.

     
    action_zoom_plus_stroke
  6. Click Next .

  7. In the Monitored trend log box, enter the trend log that you want to transfer records from.

     
    action_zoom_plus_stroke
  8. ​​In the Smart log box, select if you want to use smart log:

    • Select True to enable Building Operation software to automatically optimize the transfer rate of records from the monitored trend log to the extended trend log.

    • Select False to manually specify the percentage threshold ​at which the trend log transfers its records to the extended trend log, and then select the percentage​ in the Threshold box.

  9. In the Maximum transfer interval box, select the maximum length of time that can pass between transfers.

  10. In the Transfer trigger variable box, enter a trigger variable to force a transfer of all records from the trend log to the extended trend log. Para obtener más información, consulte Registros de tendencias ampliados .

     
    action_zoom_plus_stroke
  11. In the Log size box, enter the number of records to be stored before old ones are overwritten.

  12. In the Available trend storage box, ensure that the available number of records is not exceeded.

  13. In the Include in reports box, select True to make the extended trend log available to WebReports.

  14. Click Create .

The extended trend log is created and transfers and stores records from a trend log.

  • Registros de tendencias ampliados
  • Create Object Wizard – Naming the Object Page
  • Create Trend Log Wizard – Configure Extended Trend Log Page