earth_america
user_standard Connexion
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Comment faire pour

Comment faire pour


Produits : AS-L, AS-B, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Fonctionnalités : Tendances
Version produit : 2.0, 2.1, 3.0, 3.1
15/07/2019

Création d'un journal de tendance d'intervalle

Vous créez un journal de tendance d'intervalle pour enregistrer une valeur d'une variable à des incréments de temps spécifiés et intervenant régulièrement.

Afficher plus
action_close

​Le journal de tendance d'intervalle recueille les données à un intervalle de temps spécifique. Chaque valeur consignée est stockée comme enregistrement dans le journal de tendance. Utilisez ce journal de tendance lorsque l'intervalle de consignation est inférieur à 1 heure.

Vous créez des journaux de tendance d'intervalle dans WorkStation ou WebStation. Dans WorkStation, vous configurez les propriétés du journal de tendance d'intervalle en fonction des besoins spécifiques de votre site. 

Par exemple, dans la figure ci-dessous, le journal de tendance d'intervalle enregistre une variable toutes les minutes. Les enregistrements sont imprimés dans une courbe de tendance. Le journal de tendance d'intervalle n'enregistre pas les valeurs entre les intervalles.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'un journal de tendance d'intervalle.
Figure : Schéma d'un journal de tendance d'intervalle.

L'intervalle du journal de tendance d'intervalle est aligné à l'heure d'activation de la tendance. Par exemple, si l'heure d'activation est 09:01:00 et que l'intervalle est de 15 minutes, la tendance archivera à 09:16:00, 09:31:00, 09:46:00, et ainsi de suite.

Fuseau horaire d'intervalle

Par défaut, le journal d'intervalle détermine le moment du prélèvement de l'échantillon de journal suivant en se basant sur le fuseau horaire UTC. Si l'intervalle est supérieur à 1 heure et que vous souhaitez continuer à consigner cet intervalle après le passage à l'heure d'été/d'hiver, utilisez l'heure locale du serveur. Si, par exemple, l'intervalle de journalisation est spécifié toutes les 24 heures à minuit et que vous souhaitez continuer à consigner à minuit même après un passage à l'heure d'été/d'hiver, vous utilisez l'heure locale du serveur. Lors du passage à l'heure d'été, l'échantillon s'enregistrera au bout de 23 heures. Lors du passage à l'heure d'hiver, l'échantillon s'enregistrera au bout de 25 heures.

Delta de journal de tendances d'intervalle

Un journal de tendance d'intervalle avec delta peut réduire le stockage des enregistrements similaires et ainsi éviter de saturer la capacité de stockage aussi rapidement qu'un journal de tendance d'intervalle sans delta.

Un journal de tendance d'intervalle avec delta vérifie la valeur contrôlée à chaque intervalle et enregistre la nouvelle valeur si elle diffère de plus du delta par rapport à la valeur précédemment enregistrée. Le delta est la différence entre la valeur actuelle de la variable et la dernière valeur enregistrée. Pour consigner une variable dans l'intervalle de temps, utilisez un delta de zéro.

Par exemple, dans la figure ci-dessous, le journal de tendance d'intervalle enregistre une variable toutes les minutes, mais seulement si la variable est supérieure ou inférieure au delta de 3. Les enregistrements sont imprimés dans une courbe de tendance. Notez que le journal de tendance d'intervalle n'enregistre pas les valeurs entre les intervalles ou dans les intervalles pour lesquels la variable est située dans le delta.

Déclaration
  • Pour consigner une variable uniquement dans l'intervalle de temps, réglez le Delta sur zéro.

 
action_zoom_plus_stroke Schéma d'un journal de tendance d'intervalle avec delta.
Figure : Schéma d'un journal de tendance d'intervalle avec delta.

Si un journal de tendance d'intervalle avec delta utilise une méthode de calcul incluant des périodes, assurez-vous que la période contient le nombre requis d'enregistrements permettant de générer un calcul correct. Si la valeur ne diffère pas de la valeur précédemment consignée de plus du delta sur la période, alors aucune valeur, ou trop peu de valeurs, n'est enregistrée pour le calcul.

Déclaration
  • Adaptez la période pour qu'elle contienne la quantité requise d'enregistrements permettant de générer un calcul correct.

  • Si une méthode de calcul est connectée à un journal de tendance d'intervalle, vérifiez que la période et le delta sont adaptés au calcul.

Fonctionnalité de compteur du journal de tendance d'intervalle

Il est possible de créer un journal de tendance d'intervalle avec des paramètres de compteur initiaux. Le journal de tendance d'intervalle prend en charge la commande de modification du compteur et le calcul de la consommation du compteur. Vous pouvez afficher les dernières informations sur les modifications du compteur au niveau de l'objet de journal de tendance d'intervalle. Pour plus d'informations, voir Fonction de compteur .

Pour créer un journal de tendance d'intervalle
  1. Dans WorkStation, dans le volet Arborescence du système , sélectionnez le dossier ou le serveur EcoStruxure BMS dans lequel vous souhaitez créer le journal de tendance.

  2. Dans le menu Fichier , pointez le curseur sur Nouveau , puis cliquez sur Tendance .

  3. Dans l'assistant Créer un objet , dans la liste de type d'objet, sélectionnez Journal de tendance d'intervalle .

  4. Dans le champ Nom , saisissez un nom pour le journal de tendance. ​

  5. Dans le champ Description , saisissez une description pour le journal de tendance

  6. Cliquez sur Suivant .

  7. À la page Configurer le journal de tendance d'intervalle , dans le champ Variable archivée , entrez la variable que vous voulez consigner.

  8. Cliquez sur le bouton Régler l'unité

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  9. Dans la boîte de dialogue Sélection d'unité , choisissez une unité pour les valeurs du journal de tendances.

  10. Dans le champ Préfixe , sélectionnez le préfixe de l'unité.

  11. Cliquez sur Sélectionner .

  12. Dans le champ Delta , saisissez le changement de valeur minimum qui déclenche un nouvel enregistrement.

  13. Dans le champ Activation variable , saisissez une variable pour commencer à enregistrer des valeurs lorsque la variable d'activation est true (vraie)

  14. Dans le champ Heure d'activation , saisissez l'heure exacte de début de l'enregistrement.

  15. Dans le champ Fuseau horaire d'intervalle , sélectionnez l'heure du serveur local afin d'éviter les problèmes liés au passage à l'heure d'été/d'hiver lors de la consignation d'intervalles à une fréquence supérieure à 1 heure.

  16. Dans le champ Intervalle , saisissez la fréquence des journaux.

  17. Dans le champ Taille du journal , saisissez la taille du journal à enregistrer avant que les anciennes valeurs ne soient écrasées.

  18. Dans le champ Espace de stockage disponible pour les tendances , contrôlez que le nombre d'enregistrements disponibles ne soit pas dépassé.

  19. Dans le champ Effacer si activé , sélectionnez vrai pour effacer le journal des tendances à chaque fois que le journal des tendances est activé.

  20. Cliquez sur Suivant .

  21. Sur la page Configuration de compteur initiale , dans le champ Configurer le compteur initial , sélectionnez Vrai pour activer la fonction de compteur.

  22. Dans le champ Heure de début , entrez l'heure d'installation du compteur.

  23. Dans le champ Valeur de début , entrez la valeur du compteur neuf au moment de son installation.

  24. Dans le champ Valeur Min , entrez la première valeur du compteur neuf au moment de la réinitialisation.

  25. Dans le champ Valeur Max , entrez la dernière valeur du compteur neuf au moment de la réinitialisation.

  26. Cliquez sur Suivant .

  27. Sur la page Connecter des objets au journal de tendance , dans le champ journal de tendance étendu , cliquez sur le bouton Parcourir pour créer un journal de tendance étendu et le connecter au journal de tendance.

  28. Dans le champ Liste de journal de tendance , cliquez sur le bouton Parcourir pour créer une liste de journal de tendance et la connecter au journal de tendance.

  29. Dans le champ Courbe de tendance , cliquez sur le bouton Parcourir pour créer une nouvelle courbe de tendance ou connecter le journal de tendance d'intervalle à une courbe de tendance existante.

  30. Cliquez sur Créer .

  • Journaux de tendance d'intervalle
  • Stockage des enregistrements journaux
  • Fonction de compteur