earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022
22/07/2018

Habilitar y deshabilitar alarmas

En el panel Alarmas o la vista Alarma, puede desactivar la alarma. Por ejemplo, puede deshabilitar una alarma si necesita realizar una tarea de mantenimiento que sabe que podrá disparar la alarma.

Las alarmas deshabilitadas desaparecen automáticamente del panel de Alarmas o la vista Alarmas.

Puede ver las alarmas deshabilitadas para obtener información sobre la causa que hizo que se deshabilitara la alarma y el nombre de la cuenta de usuario que la desactivó.

Aviso
  • Para deshabilitar una alarma que esté en estado normal, se recomienda usar una variable de derivación conectada.

Puede deshabilitar alarmas para que vuelvan a cambiar de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Si activa una alarma que ha desactivado un usuario (Causa de desactivación = Usuario), la alarma pasará a estado normal para su reevaluación. Si activa una alarma que ya ha sido desactivada por el sistema o una variable de derivación, la alarma permanece desactivada.

  • Ocultar y deshabilitar
  • Cómo funcionan las alarmas
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Menú contextual del panel de Alarmas
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar
  • Deshabilitación de una alarma
  • Deshabilitación de una alarma en WebStation
  • Habilitación de una alarma
  • Habilitación de una alarma en WebStation