Productos WorkStation
Funcionalidades: Alarmas
Versión del producto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
16/11/2018

Deshabilitación de una alarma

Puede deshabilitar alarmas para que no cambien de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Mostrar más
action_close

En el panel Alarmas o la vista Alarma, puede desactivar la alarma. Por ejemplo, puede deshabilitar una alarma si necesita realizar una tarea de mantenimiento que sabe que podrá disparar la alarma.

Las alarmas deshabilitadas desaparecen automáticamente del panel de Alarmas o la vista Alarmas.

Puede ver las alarmas deshabilitadas para obtener información sobre la causa que hizo que se deshabilitara la alarma y el nombre de la cuenta de usuario que la desactivó.

Aviso
  • Para deshabilitar una alarma que esté en estado normal, se recomienda usar una variable de derivación conectada.

Puede deshabilitar alarmas para que vuelvan a cambiar de estado en función de las variables que la alarma supervisa.

Si activa una alarma que ha desactivado un usuario (Causa de desactivación = Usuario), la alarma pasará a estado normal para su reevaluación. Si activa una alarma que ya ha sido desactivada por el sistema o una variable de derivación, la alarma permanece desactivada.

Para deshabilitar una alarma
  • En WorkStation, en el panel de Alarmas o en Vista de Alarma, haga clic derecho en la alarma y después haga clic en Deshabilitar alarma .

La alarma se deshabilita.

  • Habilitar y deshabilitar alarmas
  • Habilitación de una alarma
  • Alarms Pane and Alarm View
  • Menú contextual del panel de Alarmas
  • Alarms Pane and Alarm View Toolbar