earth_america
user_standard Anmelden
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Ratgeber

Ratgeber


Produkte: WorkStation
Funktionen: Trends
Produktversion: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21.05.2024

Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen

Sie können die Zeitspannen eines Trenddiagramms ändern, um nur eine Stunde oder ein Jahr anzuzeigen.

Mehr zeigen
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Sie können außerdem Trendlogs einem Trenddiagramm hinzufügen oder diese daraus entfernen. Dies vereinfacht den Vergleich verschiedener Trendlogs, zum Beispiel der Energieverbrauch verglichen mit der Durchschnittstemperatur.

 
action_zoom_plus_stroke Trenddiagramm in WorkStation
Abbildung: Trenddiagramm in WorkStation

Trenddiagrammnavigation in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WorkStation .

Trenddiagrammnavigation in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammnavigation in WebStation .

Trenddiagrammserie in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserien in WorkStation .

Trenddiagrammserie in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Für weitere Informationen siehe Trenddiagrammserie in WebStation .

Trenddiagrammachsen in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Für weitere Informationen siehe Trend Charts .

Spezifische Zeitspannen in einem Trenddiagramm anzeigen
  1. Übernehmen in WorkStation im Systembaum das Trenddiagramm aus, das Sie anzeigen möchten.

  2. Klicken Sie in der Trenddiagramm -Werkzeugleiste auf die Zeitspanne, die Sie anzeigen möchten:

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Eine Stunde anzeigen

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Einen Tag anzeigen

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Eine Woche anzeigen

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Einen Monat anzeigen

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Ein Jahr anzeigen

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

  • Wie Trenddiagramme funktionieren
  • Trenddiagrammserien in WorkStation
  • Trenddiagramm öffnen
  • Trend Chart Toolbar