earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: WorkStation
Funzionalità: Tendenza
Versione del prodotto: 2.0, 2.1, 3.0, 3.1, 3.2, 3.3, 2022, 2023
21/05/2024

Visualizzazione di intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend

Puoi modificare gli intervalli di tempo del grafico del Trend in modo da visualizzare un'ora o un anno.

Mostra di più
action_close

Trend charts are a way to graphically present trend logs. A trend chart can contain one or more trend logs that are represented in the trend chart by lines or bars.

Puoi anche aggiungere ed eliminare Trend Log da un grafico del Trend. Questo facilita il confronto tra diversi Trend Log, per esempio il consumo energetico rispetto alla temperatura media.

 
action_zoom_plus_stroke Grafico del Trend in WorkStation
Figura: Grafico del Trend in WorkStation

Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WorkStation .

Navigazione dei grafici del Trend in WebStation

The trend chart contains a lot of tools for easy navigation in the chart. You can scroll or use the predefined settings to focus on the time span you want to see.

Per maggior informazioni, consulta Navigazione dei grafici del Trend in WebStation .

Serie di grafici del Trend in WorkStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie nei grafici del Trend in WorkStation .

Serie di grafici del Trend in WebStation

You can display the trend logs as trend log series in a trend chart in a number of ways. For example, you can change the color and weight of the trend log line, or display markers at the time where the trend log value was sampled.

Per maggior informazioni, consulta Serie di grafici del Trend in WebStation .

Assi dei grafici del Trend in WebStation

​A trend chart displays the records of a trend log or an extended trend log as a series.

Per maggior informazioni, consulta Grafici del Trend .

Per visualizzare intervalli di tempo specifici in un grafico del Trend
  1. In WorkStation, nel riquadro Struttura di sistema , seleziona il grafico di trend da mostrare.

  2. Sulla barra degli strumenti Grafico di Trend , fai clic sull'intervallo di tempo che desideri visualizzare:

    • Fai clic sul pulsante Mostra un'ora

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Fai clic sul pulsante Mostra un giorno

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Fai clic sul pulsante Mostra una settimana

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Fai clic sul pulsante Mostra un mese

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

    • Fai clic sul pulsante Mostra un anno

       
      action_zoom_plus_stroke
      .

  • Come funzionano i grafici del Trend
  • Serie nei grafici del Trend in WorkStation
  • Apertura di un grafico del Trend
  • Barra strumenti Grafico di tendenza