earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/08/2017

Cómo abrir un documento

Puede abrir un documento para ver su contenido o editar la información.

Mostrar más
action_close

Puede abrir los documentos guardados en un servidor SmartStruxure usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.

Cuando hace clic en el documento en WorkStation, el documento se abre fuera de WorkStation usando el editor o visor asociados. En WebStation, el documento se abre en una ventana de WebStation usando el editor o visor asociados. Además, en WebStation también puede optar por abrir el editor o visor del documento en una ventana nueva.

Con WorkStation y WebStation, puede editar los documentos para después volver a guardarlos en Building Operation. 

Aviso

Cuando cierra sesión o se desconecta automáticamente, los cambios no guardados en el documento no se almacenan en la base de datos. Asegúrese de guardar a menudo los cambios en los documentos abiertos.

En WebStation, el explorador define si los documentos se abren dentro o fuera del explorador con el editor o visor asociados.

Cómo abrir un documento
  • En WebStation, en el panel Árbol del sistema , haga clic en el documento que quiere abrir.

  • Cómo funcionan los documentos