earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Concepto

Concepto


Productos WorkStation, WebStation
Funcionalidades: Funcionalidad básica
Versión del producto: 1.8, 1.9
19/07/2017

Cómo funcionan los documentos

Puede abrir los documentos guardados en un servidor SmartStruxure usando el programa predeterminado asociado al tipo de archivo. Por ejemplo, un archivo txt se abre con Bloc de Notas y un archivo ppt se abre con PowerPoint.

Cuando hace clic en el documento en WorkStation, el documento se abre fuera de WorkStation usando el editor o visor asociados. En WebStation, el documento se abre en una ventana de WebStation usando el editor o visor asociados. Además, en WebStation también puede optar por abrir el editor o visor del documento en una ventana nueva.

Con WorkStation y WebStation, puede editar los documentos para después volver a guardarlos en Building Operation. 

Aviso

Cuando cierra sesión o se desconecta automáticamente, los cambios no guardados en el documento no se almacenan en la base de datos. Asegúrese de guardar a menudo los cambios en los documentos abiertos.

En WebStation, el explorador define si los documentos se abren dentro o fuera del explorador con el editor o visor asociados.

  • Descripción de WorkStation
  • Descripción de WebStation
  • Cómo abrir un documento
  • Cómo abrir un documento