earth_america
user_standard Iniciar sesión
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Explicación de procesos

Explicación de procesos


Productos AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, Project Configuration Tool
Funcionalidades: Programaciones
Versión del producto: 2023
21/05/2024

Cómo editar un evento de calendario de fecha calculada

Puede editar un calendario de fecha calculada para cambiar la información sobre un evento de calendario.

Para editar un evento de calendario de fecha calculada
  1. En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione la programación que desee editar.

  2. En el Editor de calendario , seleccione la fecha calculada.

  3. Haga clic con el botón derecho del ratón en el calendario de fecha calculada.

  4. En el cuadro de diálogo Editar entrada de calendario , editar las propiedades.

    Tabla: Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Fecha calculada

    Componente

    Descripción

    Nombre de entrada

    Type an entry name for the calendar entry.

    Mes

    Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

    Semana del mes

    Select a week of the month for the exception event or First week , Second week , Third week , Fourth week , Last week , Any week .

    • First week – the first through the seventh day of the month. Be aware that it does not necessarily correspond to the first row of the calendar since it may include dates from both the first and second row of the calendar.

    • Fifth week – days 29 through 31 if they exist. It is always less than seven days and is non-existent in February except in a leap year.

    • Last week – the last seven days of the month. It differs from the Fifth wee k .

    Día de la semana

    Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  5. Haga clic en Aceptar .

  • Cuadro de diálogo Editar entrada de calendario – Fecha calculada
  • Descripción del editor de calendario