Puede editar un evento de excepción calculada para cambiar la información sobre un evento de excepción.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el calendario que desee editar..
En el área de trabajo, haga clic en la vista Básica .
En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción calculada que desea editar.
En la barra de herramientas Básica , haga clic en el botón Editar evento de calendario
En el cuadro de diálogo Propiedades del Horario de eventos , edite las propiedades.
Propiedad |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Calculada para aplicar un tipo de excepción a la programación. |
![]() |
Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores .
|
![]() |
Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores .
|
Todo el día |
Seleccione para crear un evento para todo el día. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento. |
Prioridad |
Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad). |
Año |
Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Semana del mes |
Seleccione una semana del mes para el evento de excepción o Primera semana , Segunda semana , Tercera semana , Cuarta semana , Semana pasada , Cualquier semana .
|
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |
Haga clic en Aceptar .