earth_america
user_standard Accedi
action_search_stroke
earth_america
Log on to rate and give feedback 1 2 3 4 5 Log on to rate
0
Modalità

Modalità


Prodotti: AS-B, Edge Server, Enterprise Central, Enterprise Server, AS-P, WorkStation, Project Configuration Tool
Funzionalità: Programmi orari
Versione del prodotto: 2023
21/05/2024

Modifica di un evento di eccezione calcolato

Puoi modificare un evento di eccezione calcolato per cambiare le informazioni relative all'evento di eccezione.

Per modificare un evento di eccezione calcolato
  1. In WorkStation, nella Struttura di sistema , seleziona il programma orario da modificare.

  2. Nell'area di lavoro, fai clic sulla visualizzazione di base .

  3. Nella griglia degli eventi, seleziona l'evento di eccezione calcolato da modificare.

  4. Nella barra degli strumenti Base , fai clic sul pulsante Modifica evento programma orario

     
    action_zoom_plus_stroke
    .

  5. Nella finestra di dialogo Proprietà evento programma , modifica le proprietà.

    Tabella: Schedule Event Properties Dialog Box - Calculated Exception View

    Property

    Description

    Event type

    Click Exception to display the exception types.

    Exception type

    Select Calculated for an exception type to apply the schedule.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to add a line to the Times and values box.

     
    action_zoom_plus_stroke

    Click to delete an entry from the Times and values box.

    All Day

    Select to create an all day event.

    Name

    Type a name for the event.

    Priority

    Select a priority number between 1 (highest priority) and 16 (lowest priority).

    Year

    Select a year. You can use Any year as a valid entry.

    Month

    Select a month for the exception event or Odd month , Even month , Any month .

    Week of month

    Select a week of the month for the exception event or First week , Second week , Third week , Fourth week , Last week , Any week .

    • First week – the first through the seventh day of the month. The second week is then considered day of month eight through fourteen and so on. Since the dates do not necessarily correspond to the first row of the calendar, they may include dates from both the first and second row of the calendar.

    • Fifth week – days 29 through 31 if they exist. It is always less than seven days and is non-existent in February except in a leap year.

    • Last week – the last seven days of the month. It differs from the Fifth wee k .

    Day of week

    Select a day of the week. Setting the value to Any Day ensures consistency with the rest of the date specification, this is the recommended setting.

  6. Fai clic su OK .

  • Finestra di dialogo Proprietà dell'evento programma orario - Visualizzazione eccezione calcolata
  • Aggiunta di un evento di eccezione calcolato
  • Eventi di eccezione in WorkStation