Puede editar un evento de excepción de fecha para cambiar la información sobre un evento de excepción.
En WorkStation, en el panel Árbol del sistema , seleccione el calendario que desee editar..
En el área de trabajo, haga clic en la vista Básica .
En la cuadrícula del evento, seleccione el evento de excepción de fecha que desea editar.
En la barra de herramientas Básica , haga clic en el botón Editar evento de calendario
Edite las propiedades.
Componente |
Descripción |
Tipo de evento |
Haga clic en Excepción para mostrar los tipos de excepciones. |
Tipo de excepción |
Seleccione Fecha simple para el tipo de excepción a aplicar a la programación. |
|
Haga clic para añadir la línea al cuadro Horas y valores . |
|
Haga clic para eliminar una entrada del cuadro Horas y valores . |
Todo el día |
Seleccione Todo el día para un evento que se aplicará a todo el día. |
Nombre |
Introduzca un nombre para el evento de excepción. |
Prioridad |
Seleccione un número de prioridad entre el 1 (máxima prioridad) y 16 (mínima prioridad). |
Año |
Seleccione un año. Puede usar Cualquier año como entrada válida. |
Mes |
Seleccione un mes para el evento de excepción o Mes impar , Mes par , Cualquier mes . |
Día del mes |
Seleccione un valor para el día del mes. Puede usar Cualquier día , Último día , Días impares o Días pares como entradas válidas. |
Día de la semana |
Seleccione un día de la semana. Si el valor se configura como Cualquier día, se garantiza la coherencia con el resto de la especificación de la fecha; se trata de una configuración recomendada. |
Haga clic en Aceptar .